DOCA0084FR-11

Enregistrement de dispositifs

Introduction

La page Enregistrement de dispositifs fournit les données des journaux des dispositifs sélectionnés, sous forme de graphique et de tableau. Pour plus d'informations sur la configuration de la journalisation, reportez-vous à la section Enregistrement de dispositifs.

Pages de dispositifs simples

Etape

Opération

Résultat

1

Dans la barre de menus IFE, cliquez sur Surveillance.

Ouvre le menu Surveillance.

2

Dans le menu Surveillance, cliquez sur Enregistrement de dispositifs.

Développe l'arborescence pour afficher les options de journalisation disponibles.

3

Dans Enregistrement de dispositifs, cliquez sur Pages de dispositifs simples.

Développe l'arborescence pour afficher les dispositifs dont certaines données enregistrées peuvent être consultées.

4

Sélectionnez un dispositif dans la Liste des dispositifs.

Affiche le journal du dispositif sélectionné.

5

Pour consulter une plage temporelle de données, sélectionnez une période dans la liste déroulante prévue à cet effet :

  • Dernière journée complète

  • Dernière semaine complète

  • Dernier mois complet

  • Tous

Trace la période sélectionnée.

6

Faites glisser la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé et tracez un cadre de sélection autour d'une zone de graphique pour effectuer un zoom avant.

Effectue un zoom avant sur ​la zone de graphique sélectionnée.

7

Pour revenir à la vue d'ensemble, saisissez Z sur le clavier ou double-cliquez sur le graphique.

Un zoom arrière est effectué.

8

Cliquez sur Points de données pour afficher le tableau du journal de données d'intervalle sélectionné.

Ouvre le tableau du Journal de données d'intervalle.

9

Pour afficher d'autres rubriques, cliquez sur Nouvelle(s) rubrique(s). Cochez les cases correspondant aux rubriques à afficher, puis cliquez sur Appliquer.

Valide l'affichage des rubriques sélectionnées.

Les données enregistrées à partir de chaque dispositif sont affichées sur une page Web sous forme de graphique chronologique de tendance. Le graphique chronologique de tendance est préconfiguré pour afficher les données du dernier jour complet, de la dernière semaine complète, du dernier mois complet ou encore toutes les données.

Les paramètres d'énergie sont enregistrés sous forme de valeurs cumulées, mais sont affichés en tant que valeurs incrémentielles par intervalle. Tous les autres paramètres sont enregistrés et affichés comme valeurs réelles relevées.

Récupération d'un journal de données

Les journaux de données d'intervalle peuvent être récupérés grâce aux méthodes figurant dans le tableau suivant :

Méthode de récupération

Format de fichier récupéré

Serveur IFE FTP

Variables séparées par une virgule (CSV)

Exportation vers un serveur FTP externe

CSV

Bouton de points de données

HTML

E-mail

CSV

Pour afficher la liste de tous les fichiers journaux disponibles, suivez les étapes 2 à 4 de la section Récupération du journal de données d'intervalle via FTP. Les fichiers sont au format Device Name.csv où le nom de dispositif est le nom donné au dispositif serveur. Par exemple, pour un dispositif nommé "Building 1 utility entrance" : Building 1 Utility Entrance.csv.

Lorsque les fichiers journaux sont exportés, la date et l'heure sont ajoutées au nom de fichier selon le format suivant : _AAAAMMJJHHMMSS. Par exemple, Building 1 Utility Entrance_20100218115216.csvindique que le fichier a été exporté le 18 février 2010 à 11:52:16.

NOTE:
  • L'état du disjoncteur est codé sous forme de chiffres dans un fichier journal. Pour plus d'informations sur l'état du disjoncteur, consultez la description du registre Modbus 12001 dans les guides de communication Modbus.

  • Le fichier journal peut contenir des valeurs non valides (-9999, -99999, 32768) pour des paramètres électriques, basées sur les données relevées sur le dispositif.

Format d'enregistrement

Les données sont enregistrées dans le fichier CSV au format suivant :

Ligne

Données au format CSV

Description

1

nom IFE, IFE serial number, adresse IFE, nom du dispositif, ID local du dispositif, nom du type de dispositif, intervalle d'enregistrement.

Cette ligne contient les en-têtes de colonne correspondant aux informations de la ligne 2.

2

IFE 555, 23227,157.198.184.116, building1 utility entrance, 893, MasterPacT MTZ,15

Cette ligne contient les informations concernant le serveur IFE et le dispositif journalisé.

3

Cette ligne est vierge.

4

,,,ID de rubrique 1, ID de rubrique 2, ID de rubrique 3

Cette ligne contient les en-têtes de colonne pour les ID de rubrique de la ligne 5. Un ID de rubrique est une référence numérique à la quantité en cours d'enregistrement. Les ID de rubrique sont utilisés pour identifier la quantité, quels que soient le dispositif et la langue. Les trois premières virgules sont utilisées à des fins de mise en page dans une application de tableur.

5

,,,1617,1621,1625

Cette ligne contient les ID de rubrique des valeurs enregistrées.

6

Cette ligne est vierge.

7

Erreur, décalage UTC (minutes), horodatage local, énergie apparente (kVAh), énergie réelle (kWh), énergie réactive (kVARh)

Cette ligne contient des en-têtes de colonne pour les données consignées dans les lignes 8 et supérieures.

8 et supérieures

Ces lignes contiennent les données journalisées.

0,-300,2008-10-09 14:15:00,1400738.219,1201962.707,647069.906,15

0,-300,2008-10-09 14:20:00,1400758.260,1201980.725,647078.602,15

0,-300,2008-10-09 14:25:00,1400778.198,1201998.661,647087.233,15

Si une application de tableur est utilisée pour visualiser le fichier CSV, les données doivent ressembler au journal de données d'intervalle ouvert dans une application de tableur.

Codes d'erreur pour les journaux de données

Les codes d'erreur ci-dessous peuvent apparaître lors de la résolution d'incidents affectant les journaux de données :

Code d’erreur

Définition

19

Une erreur de communication s'est produite (par exemple : CRC, protocole ou exception).

25

Timeout. Une demande a été envoyée et la réponse correspondante n'a pas été reçue dans le délai imparti.

38

Données non valides.

100

L'intervalle de temps a expiré avant que les données aient pu être enregistrées.

101

Horodatage local non valide. L'interface IFE n'est pas configurée avec l'heure absolue.

Contactez l'assistance technique si vous avez besoin d'aide pour résoudre ces conditions d'erreur ou d'autres.

Récupération du journal de données via le serveur IFE FTP

Vous pouvez utiliser le serveur IFE FTP pour récupérer un fichier journal de données en vous connectant à l'interface IFE via FTP et en transférant le fichier .csv comme expliqué dans les étapes ci-après.

NOTE: Si vous voulez que le serveur IFE envoie automatiquement le fichier journal de données via FTP, l'exportation du journal du dispositif doit être configurée pour FTP.

Étape

Opération

Résultat

1

Créez un dossier sur votre ordinateur, par exemple C\:file_logs.

Crée un dossier dans lequel enregistrer le journal de données IFE.

2

Lancez l'Explorateur Windows, saisissez ftp:// et l'adresse IP du serveur IFE dans la zone d'adresse (par exemple, ftp://169.254.0.10) puis appuyez sur Entrée.

Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir une session en tant que.

3

Saisissez le nom d'utilisateur Administrator et le mot de passe Gateway puis cliquez sur Se connecter.

Ouvre une session FTP avec le serveur IFE et affiche les fichiers stockés sur le serveur IFE.

4

Accédez au répertoire/logging/data Sur le serveur IFE.

Ouvre le répertoire d'enregistrement de données sur le serveur IFE.

5

Copiez le fichier journal et collez-le dans le dossier créé à l'étape 1.

Copie le journal de données dans le dossier.

Récupération des données du journal avec l’option Points de données

Étape

Opération

Résultat

1

Dans la page Web Enregistrement de dispositifs, cliquez sur Points de données.

Ouvre une nouvelle fenêtre qui affiche les données enregistrées.

2

Appuyez sur CTRL+A puis sur CTRL+C.

Sélectionne toutes les données et les copie dans le presse-papiers.

3

Ouvrez Excel et appuyez sur CTRL+V.

Colle les données dans une feuille de calcul Excel.

Récupération du journal de données par Email

Le serveur IFE doit être configuré pour envoyer les journaux de données à une adresse e-mail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Exportation par messagerie électronique.

Pages récapitulatives sur les dispositifs

La vue récapitulative sur les dispositifs présente une synthèse des dispositifs sélectionnés.

Étape

Opération

Résultat

1

Dans le menu Surveillance, cliquez sur Enregistrement de dispositifs.

Développe l'arborescence des choix de journalisation de dispositif.

2

Sous Enregistrement de dispositifs, cliquez sur Pages récapitulatives sur les dispositifs.

3

Sous Pages récapitulatives sur les dispositifs, cliquez sur Une seule rubrique, plusieurs dispositifs.

Ouvre la page de configuration de plusieurs dispositifs et la page de rubrique unique pour plusieurs dispositifs.

4

Sélectionnez un dispositif dans la liste Dispositifs disponibles.

NOTE: Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre dispositifs.

Sélectionne les dispositifs pour les options de récapitulatif.

5

Sélectionnez une rubrique dans la liste Grandeurs disponibles.

NOTE: Seules les rubriques communes aux dispositifs sélectionnés sont disponibles.

Sélectionne la rubrique à afficher pour chaque dispositif sélectionné.

6

Sélectionnez Suivant.

Affiche la page Rubrique unique pour plusieurs dispositifs.

7

Faites glisser la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé et tracez un cadre de sélection autour d'une zone de graphique pour effectuer un zoom avant.

Effectue un zoom avant sur ​la zone de graphique sélectionnée.

8

Pour revenir à la vue d'ensemble, saisissez Z sur le clavier ou double-cliquez sur le graphique.

Un zoom arrière est effectué.

La rubrique enregistrée à partir des dispositifs sélectionnés est affichée sur une page Web sous forme de graphique chronologique de tendance. Le graphique chronologique de tendance est préconfiguré pour afficher les données du dernier jour complet, de la dernière semaine complète, du dernier mois complet ou des six dernières semaines.

Les paramètres d'énergie sont affichés sous forme de valeurs incrémentielles par intervalle. Tous les autres paramètres sont enregistrés et affichés comme valeurs réelles relevées.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.