DOCA0084FR-11

Configuration Ethernet (double port)

Ethernet

Paramètre

Description

Réglages

Adresse MAC

Adresse de contrôle d'accès de support unique d'un serveur IFE. L'adresse MAC est inscrite sur l'étiquette placée sur le côté du serveur IFE.

Format de trame

Permet de sélectionner le format des données envoyées via une connexion Ethernet.

NOTE: Lorsque les réglages de format de trame sont modifiés, redémarrez le dispositif pour appliquer les modifications.
  • Ethernet II

  • 802.3

  • Auto (réglage d'usine)

Contrôle de port Ethernet

Paramètre

Description

Réglages

Vitesse et mode pour le port 1

Permet de définir la vitesse de connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 1.

Auto-négociation (réglage d'usine)

Vitesse et mode pour le port 2

Permet de définir la vitesse de connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 2.

Auto-négociation (réglage d'usine)

Prévention d'avalanche de messages

Paramètre

Description

Réglages

Niveau

Définit le niveau de protection contre l'avalanche de messages. La valeur de niveau correspond à un débit minimal garanti, en d'autres termes, au volume de trafic passant par le port du commutateur au-delà duquel les messages sont bloqués par le mécanisme de prévention.

NOTE: En cas de modification de la valeur de niveau, vous êtes invité à redémarrer l'appareil pour mettre en œuvre les modifications.

Niveau de prévention d'avalanche de messages :

  • 1 : maximum (1000)

  • 2 : élevé (2000)

  • 3 : moyennement élevé (3000)

  • 4 : moyennement faible (4000), valeur par défaut

  • 5 : faible (5000)

  • 6 : minimum (6000)

NOTE: La valeur de niveau correspond au débit d'informations garanti.

Débit minimal garanti

Définit la valeur en lecture seule du niveau de prévention d'avalanche de messages.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.