DOCA0084FR-11

Configuration IP

Configuration IPv4

Paramètre

Description

Réglages

Obtain an IP address automatically using

Permet de sélectionner le mode d'affectation des jeux de paramètres IPv4. Vous pouvez obtenir automatiquement les paramètres IPv4 via le protocole BOOTP ou DHCP.

NOTE: lorsqu'on utilise un serveur DHCP hérité, le nom du dispositif doit comporter au maximum 16 caractères.
  • DHCP (réglage d'usine)

  • BOOTP

Adresse IP manuelle

Permet de saisir l'adresse IP statique d'un serveur IFE.

Masque de sous-réseau manuel

Permet de saisir l'adresse du masque de sous-réseau Ethernet IP de votre réseau.

Passerelle manuelle par défaut

Permet de saisir l'adresse de passerelle IP (routeur) utilisée pour la communication via un réseau étendu (WAN).

Configuration IPv6

Paramètre

Description

Réglages

Activer IPv6

Définit la configuration IPv6.

Activé (réglage d'usine)

NOTE: Ce réglage n'est pas modifiable.

Adresse de la liaison locale

Permet d'ouvrir la page Web de l'IFE pour une utilisation future.

NOTE: Dans la zone d'adresse URL, saisissez l'adresse de la liaison locale entre crochets [ ].

DNS

Paramètre

Description

Paramètre

Obtenir automatiquement l'adresse DNS

Définit le comportement dynamique de la configuration d'adresses du serveur DNS. Permet d'obtenir automatiquement l'adresse IP à partir du serveur DNS.

NOTE: DNS (Domain Name System) est le système de dénomination des ordinateurs et des dispositifs connectés à un réseau LAN ou à Internet.

Désactivé en cas de sélection du réglage manuel.

Adresse de serveur principal manuelle

Définit l'adresse IPv4 du serveur DNS principal.

Adresse de serveur secondaire manuelle

Définit l'adresse IPv4 du serveur DNS secondaire. Permet d'exécuter une résolution DNS lorsque la résolution avec le serveur DNS principal échoue.

Détection d'adresse IP dupliquée

Lorsque vous êtes connecté à votre réseau, le serveur IFE publie son adresse IP. Pour éviter des conflits dus à une adresse IP dupliquée, le serveur IFE utilise le protocole de résolution d'adresse (ARP) pour voir si un autre dispositif de votre réseau utilise la même adresse IP. Le tableau ci-après décrit comment le serveur IFE gère une adresse IP dupliquée lorsqu'elle est détectée.

Scénario d'adresse IP dupliquée

Scénario

Adresse IP dupliquée détectée

Voyant LED de l'état du réseau

Liaison Ethernet détectée

Applique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut. Des requêtes ARP sont envoyées toutes les 15 secondes jusqu'à ce que l'adresse IP soit disponible. Le serveur IFE utilise l'adresse IP lorsqu'elle est disponible.

Rouge fixe

Changement manuel d'adresse

Applique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut. Des requêtes ARP sont envoyées toutes les 15 secondes jusqu'à ce que l'adresse IP soit disponible. Le serveur IFE utilise l'adresse IP lorsqu'elle est disponible.

Rouge fixe

Réception d'une requête ARP

Si plusieurs requêtes ARP sont détectées dans un intervalle de 10 secondes, initiez la procédure de réacquisition de l'adresse IP.

Eteint

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.