DOCA0084FR-11

Préférences

Paramètres généraux

Paramètre

Description

Paramètre

Nom de l'équipement

Affiche le nom de l'équipement. Ce nom apparaît dans la bannière de l'interface Web.

NOTE: Le nom du dispositif peut être mis à jour dans le champ Nom du sous-menu Configuration du dispositif du menu Configuration et paramètres.

Taux d'échantillonnage en temps réel

Contrôle la fréquence à laquelle les données du dispositif sont lues dans les tableaux de surveillance standard.

5 à 60 s

Réglage d'usine : 5 s

Fréquence de vérification des communications

Contrôle la fréquence à laquelle les communications sont vérifiées lorsque l'explorateur affiche les résultats en temps réel dans les tableaux de surveillance standard. Cette fonction essaie de remettre les dispositifs hors service en marche automatiquement.

5 à 30 min

Réglage d'usine : 15 min

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.