Lire les registres de dispositifs
Description
La page Lire les registres de dispositifs vous permet de lire les registres Modbus du dispositif sélectionné.
Procédure de lecture
|
Étape |
Opération |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus IFE, cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
A partir du menu , dans le sous-menu , cliquez sur . |
Ouvre la page . |
|
3 |
Sélectionnez un dispositif dans la liste . |
Sélectionne le dispositif dans la liste déroulante. |
|
4 |
Entrez (ou effectuez une sélection dans la liste des dispositifs définis), et le à lire. |
Définit les registres à lire sur le dispositif spécifié. |
|
5 |
Sélectionnez le type de données dans la liste déroulante . |
Sélectionne le type de données approprié. |
|
6 |
Pour changer l'affichage des données Modbus dans la colonne , sélectionnez , , ou . |
Sélectionne le mode d'affichage des valeurs des données. |
|
7 |
Cliquez sur . |
Lit les registres du dispositif conformément à la configuration choisie. |
Paramètres de lecture des registres de dispositifs pour l'IFE
|
Paramètre |
Description |
Réglages |
|---|---|---|
|
|
Sélectionne un dispositif à lire dans la liste des dispositifs précédemment ajoutés. Vous pouvez lire un dispositif serveur d'un serveur IFE client non défini dans la liste des dispositifs en saisissant son ID local. NOTE: Vous ne pouvez pas lire le dispositif
serveur d'un dispositif distant non défini dans la liste des
dispositifs en saisissant son identifiant local.
|
– |
|
|
Adresse (ID local) du dispositif qui doit être lu. |
1 |
|
|
Numéro de registre au format décimal. |
0 à 65535 Réglage d'usine : 1000 |
|
|
Nombre de registres à lire. |
1 à 125 Réglage d'usine : 10 |
|
|
Répertorie les registres par numéro au format décimal. |
– |
|
|
Répertorie les données stockées pour un registre. Les valeurs récupérées dépendent du dispositif connecté au serveur IFE. Reportez-vous à la documentation relative au dispositif connecté pour plus d'informations sur les valeurs de registre enregistrées. |
– |
|
|
Répertorie les types de données disponibles pour le dispositif. |
|
|
Options |
Ces différentes options permettent de modifier l'affichage des données de la colonne Valeur. |
(réglage d'usine) |