Contrôle du dispositif
Commandes de réinitialisation
La page vous permet d'exécuter une ou plusieurs commandes de réinitialisation par type de dispositif.
Dans le menu , sélectionnez le sous-menu , faites votre choix dans la liste des dispositifs puis cliquez sur . Sélectionnez une à réinitialiser dans la liste .
Contrôle des applications
La page vous permet de contrôler les applications suivantes à distance :
-
Application de disjoncteur
-
Application d'E/S
Par défaut, cette fonction est désactivée dans le serveur IFE.
Gestion des mots de passe
Lorsque l'opération de contrôle des applications est effectuée, une boîte de dialogue s'affiche sur la page Web de l'IFE. Saisissez le mot de passe dans la boîte de dialogue pour effectuer l'opération de contrôle des applications.
Le mot de passe est obligatoire pour :
-
Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X.
-
Disjoncteur MasterPacT NT/NW, PowerPacT à châssis P et R, ou ComPacT NS avec BCM ULP.
-
Disjoncteur à châssis ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J- et L- avec BSCM.
Les opérations suivantes sur la page nécessitent un mot de passe :
|
Contrôle |
Opération |
Disponibilité |
|---|---|---|
|
Disjoncteur/Interrupteur (BCM-OF/SD) |
Ouverture/Fermeture/Réinitialisation |
Disjoncteur à châssis ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, et L- avec BSCM |
|
Ouverture/Fermeture |
|
|
|
Eclairage |
Marche/Arrêt |
E/S 1 ou E/S 2 |
|
Charge |
Marche/Arrêt |
E/S 1 ou E/S 2 |
|
Réinitialiser les compteurs d'entrée |
E1 E2 E3 E4 E5 E6 |
E/S 1 |
|
#E1 #E2 #E3 #E4 #E5 #E6 |
E/S 2 |
|
|
Réinitialiser les compteurs de sortie |
S1 S2 S3 |
E/S 1 |
|
#S1 #S2 #S3 |
E/S 2 |
|
|
Contrôle de sortie défini par l'utilisateur |
Marche/Arrêt |
E/S 1 ou E/S 2 |
Activer le contrôle des applications dans le serveur IFE
Suivez la procédure ci-après pour activer la fonction de dans le serveur IFE .
|
Étape |
Opération |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Appuyez sur le bouton de test situé en face avant du serveur IFE pendant 10 à 15 secondes. NOTE: N'appuyez
pas sur le bouton de test moins de 10 s ou plus de 15 s.
|
Lance la fonction de contrôle des applications. |
|
2 |
Au bout de 15 secondes, le serveur IFE lance la fonction de contrôle des applications. |
La fenêtre de limitation de responsabilité de la fonctionnalité est disponible pendant 5 minutes. Le voyant d'état du module clignote en permanence pendant 5 min (1 s allumé, 1 s éteint) une fois le bouton de test relâché. |
|
3 |
Accédez à la page Web de l'IFE et connectez-vous en tant qu'administrateur. |
L'administrateur se connecte à la page Web de l'IFE. |
|
4 |
Dans le menu , cliquez sur . |
L' lit la clause de limitation de responsabilité et choisit l'option ou . La fonction de contrôle des applications est soumise à la clause d'exclusion de responsabilité suivante : By accepting this disclaimer, you are directed to webpage access which enables you to control several applications remotely. It is highly recommended that the administrator modify the default administrator password. By using, you are agreeing to indemnify and hold harmless Schneider Electric for and from any claims, losses, demands, lawsuits, and damages that are a result of direct or indirect use of this application control feature by reason of any act or emission which the user commits. La page d'exclusion de responsabilité est disponible dans la langue choisie par l'administrateur. |
|
5 |
Sélectionnez . |
L'administrateur a désormais accès à la fonction de contrôle des applications. L'application du disjoncteur et l'application d'E/S sont activées sur la page Accès à la page Web de sorte que les autres groupes d'utilisateurs puissent y accéder. |
|
6 |
Sélectionnez . |
La fonction de contrôle des applications est désactivée. L'application du disjoncteur et l'application d'E/S sont désactivées sur la page Accès à la page Web. |
Application de disjoncteur
Dans la section de la page , le groupe autorisé peut exécuter les opérations suivantes :
Application d'E/S (IO)
Dans la section de la page , le groupe autorisé peut exécuter les opérations suivantes :
|
Contrôle |
Etat |
Opération |
Disponibilité |
|---|---|---|---|
|
Réinitialiser les compteurs d'entrée |
– |
E1 E2 E3 E4 E5 E6 |
E/S 1 |
|
#E1 #E2 #E3 #E4 #E5 #E6 |
E/S 2 |
||
|
Réinitialiser les compteurs de sortie |
– |
S1, S2, S3 |
E/S 1 |
|
#S1 #S2 #S3 |
E/S 2 |
||
|
Commande de l'éclairage |
Marche ou arrêt |
MARCHE/ARRET |
IO 1 ou E/S 2 |
|
Contrôle de la charge |
Marche ou arrêt |
MARCHE/ARRET |
IO 1 ou E/S 2 |
|
Contrôle de sortie défini par l'utilisateur |
Marche ou arrêt |
MARCHE/ARRET |
IO 1 ou IO 2 |
-
Le contrôle des applications d'E/S est possible uniquement lorsque le module d'E/S est connecté à un disjoncteur.
-
Les commandes d'éclairage et de charge sont disponibles lorsque le commutateur rotatif d'application d'E/S (IO) 1 ou d'E/S (IO) 2 est en position 4.
-
Le contrôle de sortie défini par l'utilisateur n'est disponible que lorsque le logiciel Ecoreach a affecté une sortie définie par l'utilisateur.
-
Si l'entrée est affectée comme compteur d'impulsions, l'opération pour E/S 1 est P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Pour E/S 2, l'opération de compteur d'impulsions est #P1, #P2, #P3, #P4, #P5 et #P6.