DOCA0084FR-11

Statistiques

Description

La page Statistiques affiche les mesures accumulées depuis la dernière activation du serveur IFE. Si l'alimentation du serveur IFE est coupée, ou si le dispositif est réinitialisé en raison d'une modification de configuration ou tout autre événement, tous les cumuls sont remis à 0.

Procédure de réinitialisation

Étape

Opération

Résultat

1

Dans la barre de menus IFE, cliquez sur Diagnostic.

Ouvre le menu Diagnostic.

2

A partir du menu Diagnostic, dans le sous menu Général, cliquez sur Statistiques.

Ouvre la page Statistiques.

3

Consultez les données.

Affiche les statistiques pour chaque groupe.

4

Cliquez sur Réinitialiser les compteurs.

Remet à zéro les données cumulatives de diagnostic de l'IFE.

Interprétation des statistiques Ethernet

Statistiques globales

Description

Trames reçues

Nombre de trames reçues

Trames transmises

Nombre de trames transmises

Réinitialiser les compteurs

Réinitialise les compteurs de trames transmises et reçues

Statistiques par port

Description

Vitesse de communication

Vitesse d'exploitation (10 ou 100 Mbits/s)

Mode duplex

Mode d'exploitation courant (duplex intégral ou semi duplex)

Interprétation des statistiques Modbus TCP/IP

Statistique

Description

État du port

Etat du port Ethernet connecté

Connexions TCP ouvertes

Nombre de connexions actives

Messages reçus

Nombre de messages reçus

Messages transmis

Nombre de messages transmis

Réinitialiser les compteurs

Remet à zéro les compteurs de messages transmis et reçus

Interprétation des statistiques système

Statistique

Description

Processeur

Etat du CPU:

  • Nominal

  • Dégradé

  • Hors service

Mémoire de démarrage

Etat de fonctionnement de la mémoire de démarrage

EEPROM

Etat de fonctionnement de l’EEPROM

Système de fichiers

Etat de fonctionnement du système de fichiers

Ethernet PHY 1

Etat de fonctionnement du matériel PHY 1

Ethernet PHY 2

Etat de fonctionnement du matériel PHY 2

DDR

Etat de fonctionnement de la mémoire d'exécution

Interprétation des statistiques de date et d'heure

Statistique

Description

Date

Date du jour

Heure

Heure actuelle

Temps de fonctionnement

Temps d'exécution pendant la mise sous tension du système

Interprétation de la synchronisation de date et d'heure

Statistique

Description

Dernière synchronisation

Dernière synchronisation depuis

Temps écoulé depuis la dernière synchronisation

Origine de l'heure

Origine de l'heure lors de la dernière synchronisation

Date

Date de la dernière synchronisation

Heure

Heure de la dernière synchronisation

Synchronisation via SNTP

Etat

Les états de synchronisation via SNTP sont les suivants :

  • Si SNTP est désactivé, l'état indiqué est "--"

  • Si SNTP est activé mais non synchronisé, l'état indiqué est "NOK"

  • Si SNTP est activé et correctement synchronisé, l'état indiqué est "OK"

Interprétation des statistiques Modbus série

Statistique

Description

Messages transmis

Compteur qui augmente d'une unité chaque fois qu'une trame est envoyée.

Messages reçus

Compteur qui augmente d'une unité chaque fois qu'une trame est reçue.

Message d'erreur

Erreur signalée par le serveur ou à l'expiration du délai de réponse.

Interprétation des statistiques ULP

Statistique

Description

Trames transmises

Nombre de trames CAN transmises avec succès

Trames reçues

Nombre de trames CAN reçues avec succès

Erreur de transmission max.

Nombre maximum d'erreurs de transmission CAN (TEC)

Erreur de réception max.

Nombre maximum d'erreurs de réception CAN (REC)

Bus arrêté

Nombre de déconnexions de bus CAN

Durée max. arrêt bus

Nombre maximum d'arrêts du bus

Interprétation des statistiques du système de fichiers

Statistique

Description

Taille totale

Espace total du disque de l'IFE en kilo-octets

Taille utilisée

Espace total utilisé sur le disque de l'IFE, en kilo-octets

Taille libre

Espace libre total sur le disque de l'IFE, en kilo-octets

Taille incorrecte

Quantité d'espace corrompu sur le disque de l'IFE, en kilo-octets

Interprétation des statistiques des connexions des ports TCP

Statistiques

Description

IP adresse distante

Adresse IP distante

Port distant

Numéro de port distant

Messages transmis

Nombre de messages transmis

Messages reçus

Nombre de messages reçus

Erreurs envoyées

Nombre de messages d'erreur envoyés

Réinitialiser les compteurs

Réinitialise les compteurs de messages transmis et reçus

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.