DOCA0084FR-11

Comptes utilisateur

Description

Les utilisateurs de l'IFE se voient affecter des noms d'utilisateur et des mots de passe. Chaque utilisateur appartient à un groupe, et chaque groupe dispose de droits d'accès aux pages Web de l'IFE affectées par l'administrateur de l'IFE.

NOTE: Il existe deux comptes utilisateur prédéfinis :
  • Administrateur (mot de passe par défaut : Gateway)

  • Invité (mot de passe par défaut : Guest)

Groupes

Pour modifier le nom d'un groupe, saisissez un nouveau nom dans l'une des zones de texte correspondantes.

NOTE: Le nom du groupe Administrateur ne peut pas être modifié.

Mot de passe

AVERTISSEMENT
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Modifiez les mots de passe par défaut lors de la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, contrôles et informations de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Un mot de passe est modifiable dans la page Web Comptes utilisateur.

Un mot de passe comprend de 0 à 11 caractères. Il est sensible à la casse et autorise les caractères suivants :

  • Chiffres de 0 à 9

  • Lettres de a à z

  • Lettres de A à Z

  • Caractères spéciaux tels que *, /, \, etc.

NOTE: Le mot de passe avec 11 astérisques (***********) n'est pas autorisé.

Utilisateurs

Paramètre

Description

Nom

Permet d'attribuer un nom (1 à 15 caractères) à un nouvel utilisateur.

NOTE: Les noms d'utilisateur sont sensibles à la casse et ne peuvent contenir que des caractères alphanumériques.

Mot de passe

Permet de définir le mot de passe (0 à 11 caractères) d'un nouvel utilisateur.

ID e-mail

Permet de saisir une adresse e-mail valide pour le nom sélectionné.

Groupe

Permet de sélectionner un groupe pour le nouvel utilisateur.

Langue

Sélectionnez la langue du nouvel utilisateur et cliquez sur Appliquer pour afficher les pages Web dans la langue sélectionnée.

NOTE: Lorsque l'administrateur modifie la langue du compte d'utilisateur, rafraîchissez manuellement la page Web pour l'afficher dans la langue voulue.
NOTE: Le nombre maximal de comptes définis par l'utilisateur est 11.

Comptes et mots de passe de l'IFE

Comptes

Mot de passe

Administrateur

Passerelle

Invité

Invité

Comptes définis par l'utilisateur (11 comptes possibles)

Mots de passe définis par l'utilisateur

NOTE:
  • Vous pouvez modifier votre mot de passe.

  • Si vous l'oubliez, contactez votre équipe de service Schneider Electric pour le récupérer.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.