DOCA0084FR-11

Introduction

Présentation

Le serveur de tableau IFE Ethernet (ou serveur IFE) utilise une unité fonctionnelle intelligente (IMU) avec un disjoncteur ComPacT, PowerPacT, or MasterPacT pour se connecter à un réseau Ethernet. Chaque disjoncteur dispose de son propre serveur IFE et d'une adresse IP correspondante.

NOTE: Le serveur IFE de référence LV434002 remplace complètement le serveur IFE de référence LV434011. La référence LV434002 est pourvu de la fonctionnalité RTC (horloge temps réel) et permet des connexions ULP jusqu'à 20 m (65,6 ft). La référence LV434011 a une limite théorique de 5 m (16,4 ft) sur la durée de vie du serveur. IFE.

Le serveur IFE de référence LV434002 est un serveur de tableau Ethernet pour les disjoncteurs ComPacT, PowerPacT et MasterPacT et un client Modbus pour dispositifs connectés Modbus-SL (ligne série).

Caractéristiques du serveur IFE

Voici les principales caractéristiques du serveur IFE :

  • Double port Ethernet 10/100 Mbits/s pour connexion en chaînage simple

  • Service Web de profil d'équipement pour détection du serveur IFE sur le réseau local ((LAN))

  • Conformité ULP pour la localisation du serveur IFE dans le tableau de distribution

  • Interface Ethernet pour disjoncteurs ComPacT, PowerPacT et MasterPacT

  • Serveur pour dispositifs connectés Modbus-SL

  • Pages web de configuration intégrées

  • Pages web de surveillance intégrées

  • Pages web de contrôle intégrées

  • Fonctionnalité intégrée de notification d'alarme par e-mail pour les disjoncteurs raccordés au serveur IFE.

NOTE: Le commutateur intégré du serveur IFE ne prend pas en charge la topologie en anneau car il est dépourvu de la fonctionnalité de protection de bouclage.

Versions de firmware de l'interface IFE

Ce guide décrit les pages Web associées à deux versions différentes de firmware du serveur IFE :

Protocoles pris en charge par le serveur IFE

Le serveur IFE prend en charge les protocoles Ethernet suivants :

  • Modbus TCP/IP : Protocole assurant une communication client/serveur entre des équipements et TCP/IP, qui permet des communications via une connexion Ethernet. Modbus TCP/IP permet l'échange de données entre le serveur IFE et d'autres dispositifs Modbus TCP/IP compatibles via le port TCP 502.

  • Modbus TCP/IP : ce protocole assure une communication client/serveur entre des dispositifs et une interface TCP/IP, via une connexion Ethernet. Modbus TCP/IP sécurisé permet l'échange de données entre le serveur IFE et d'autres dispositifs Modbus TCP/IP compatibles via le port TCP configuré par l’utilisateur via la page Web IFE. Par défaut, ce protocole sera désactivé.

  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP) : HTTP est protocole réseau qui gère la distribution des fichiers et données sur le Web. Il offre un service de serveur Web via le port TCP 80. Vous pouvez utiliser un navigateur Web pour configurer à distance le serveur IFE et consulter ses données de diagnostic.

  • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) : cette variante du protocole de transfert Web standard (HTTP) ajoute une couche de sécurité sur les données en transit via une connexion par protocole TLS (Transport Layer Security). Le protocole HTTPS permet la communication cryptée et la connexion sécurisée entre un utilisateur distant et le serveur IFE.

  • File Transfer Protocol Secure (FTPS) : cette variante du protocole de transfert de fichiers standard (FTP) ajoute une couche de sécurité sur les données en transit via une connexion par protocole TLS. FTPS permet une communication cryptée et une connexion sécurisée entre un utilisateur distant et le serveur IFE.

  • Simple Network Management Protocol (SNMP) : ce protocole réseau basé sur le format MIB2 permet d'enregistrer et d'envoyer des informations d'identification et de diagnostic dans le cadre de la gestion du réseau, via le port UDP 161.

  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) : ce protocole garantit une topologie sans boucle aux réseaux Ethernet. Il s'agit d'une version améliorée du protocole de couche liaison STP (Spanning Tree Protocol) exécuté au sein de ponts ou de commutateurs.

  • Device Profile for Web Services (DPWS) : ce protocole définit un ensemble minimum de contraintes de mise en œuvre afin d'activer des services Web sécurisés de messagerie, de détection, de description et de gestion d'événements sur des appareils dont les ressources sont limitées.

  • Network Time Protocol (NTP) : ce protocole réseau est conçu pour la synchronisation d'horloge entre systèmes informatiques sur des réseaux de données à commutation de paquets et à temps de latence variable.

  • IEC 61850 : cette norme s'applique aux réseaux et systèmes de communication installés dans des sous-stations. Basée sur le protocole Ethernet, il s'agit d'une méthode de communication standardisée développée pour prendre en charge des systèmes intégrés, composés de dispositifs électroniques intelligents (Intelligent Electronic Device, IED) auto-descriptifs multifournisseurs. Ces systèmes sont interconnectés pour fournir des fonctions de protection, de contrôle, de mesure et de surveillance en temps réel.

    NOTE: Le protocole CEI 61850 est compatible avec le serveur IFE uniquement si le disjoncteur MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X est raccordé directement au serveur IFE. Le protocole CEI 61850 n'est pas compatible avec le serveur IFE si le disjoncteur Masterpact MTZ est raccordé sous une interface IFM empilée sur le serveur IFE.

NOTE: Les protocoles HTTPS, FTPS, RSTP, NTP et IEC 61850 s'appliquent seulement à partir de la version de firmware 005.001.000 du serveur IFE.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.