Restauration des dispositifs Modbus Smartlink
Description
Le sous-menu vous permet de déplacer les paramètres de configuration depuis le serveur IFE vers le dispositif Modbus Smartlink. La page indique le nom, le type et l'état du dispositif.
-
les versions de firmware IFE antérieures ou égales à V001.009.008 ;
-
les dispositifs Smartlink Modbus et les versions de firmware IFE égales ou postérieures aux versions indiquées dans le tableau de compatibilité du système pour les Smart Panels 1.1 et ultérieurs.
Paramètres de la page Restaurer
|
Paramètre |
Description |
Réglages |
|---|---|---|
|
|
Permet de sélectionner le dispositif Modbus Smartlink dont vous souhaitez restaurer la configuration. |
NOTE: La case à cocher est grisée si le
dispositif Modbus Smartlink n'est pas connecté ou si sa
version de firmware n'est pas compatible.
|
|
|
Affiche le nom du serveur IFE. |
– |
|
|
Affiche le nom du dispositif Modbus Smartlink figurant dans la liste des dispositifs. |
– |
|
|
Affiche le type de dispositif associé au dispositif Modbus Smartlink dans la liste des dispositifs. |
– |
|
|
Affiche l'état de restauration du dispositif Modbus Smartlink. |
|
|
|
Permet de restaurer la configuration des dispositifs Modbus Smartlink. |
– |
Restauration de la configuration de dispositifs Smartlink
|
Etape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus IFE, cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
Dans le menu , cliquez sur le sous-menu . |
Affiche la page . |
|
3 |
Sur la page , sélectionnez les dispositifs Modbus Smartlink dont vous souhaitez restaurer la configuration. |
Sélectionne les dispositifs Modbus Smartlink dont la configuration est à restaurer. |
|
4 |
Cliquez sur . |
La boîte de dialogue s'affiche. |
|
5 |
Cliquez sur . |
La configuration des dispositifs Modbus Smartlink est restaurée à partir du serveur IFE. |