DOCA0084FR-11

Ligne série Modbus

Réglages de ligne série Modbus

Paramètre

Réglages

Débit en bauds

  • 9600 bps

  • 19200 bps (réglage d'usine)

  • 38400 bps

Parité

  • Paire (réglage d'usine)

  • Impaire

  • Aucune

Nb de bits d'arrêt

  • Auto (réglage d'usine)

  • 1 bit

  • 2 bits

Terminaison de la ligne série

  • Activé (réglage d'usine)

  • Désactivé

Temporisation de SL Modbus

  • 1 s (réglage d'usine)

  • 0,1 à 0,5 s

  • 1 à 10 s

NOTE: Lorsque le paramètre Nb de bits d'arrêt est défini sur Auto, la valeur réelle est basée sur la parité choisie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.