DOCA0084ES-11

Publicación de datos

Descripción

La página PUBLICACIÓN DE DATOS permite exportar los datos seleccionados en la página Dispositivos en modo de correo electrónico o FTPS.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de publicación de datos.

Cómo navegar hasta la página PUBLICACIÓN DE DATOS

Para ver la página PUBLICACIÓN DE DATOS, haga clic en CONFIGURACIÓN > COMUNICACIÓN > PUBLICACIÓN DE DATOS.

Ajuste de generación de datos

Ajuste

Descripción

Valor

Intervalo de registro

Permite seleccionar el intervalo de tiempo para el registro de los datos.

–

Ajustes de publicación de datos

Ajuste

Descripción

Exportación activada

Permite habilitar la activación de la exportación de la publicación de datos (opción desactivada de manera predeterminada).

Modo

Permite seleccionar el modo para la publicación de datos de entre las siguientes opciones:

  • Correo electrónico

  • FTPS

Dirección del servidor FTPS

Permite especificar la dirección del servidor FTPS.

Puerto

Permite especificar el número de puerto de FTPS.

Directorio

Permite especificar el nombre del directorio de FTPS.

Nombre de usuario

Permite introducir el nombre de usuario.

Contraseña

Permite especificar la contraseña.

Intervalo de exportación

Permite seleccionar el intervalo de exportación de entre las siguientes opciones:

  • Intervalo de registro

  • Cada hora

  • Diario

  • Semanal

  • Mensual

Hora del día

Permite seleccionar la hora para la exportación de datos (hora predeterminada: 00:00).

Día de la semana

Permite seleccionar el día para la exportación semanal de datos (día predeterminado: domingo).

Día del mes

Permite seleccionar el día para la exportación mensual de datos (día predeterminado: primer día del mes).

Exportación manual

Haga clic en Exportación manual para exportar manualmente los datos por correo electrónico o FTPS en función de la configuración de publicación de datos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.