DOCA0084ES-11

Lectura de los registros del dispositivo

Descripción

La página LECTURA DE LOS REGISTROS DEL DISPOSITIVO le permite leer los registros Modbus desde el dispositivo seleccionado.

Procedimiento de lectura

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE, haga clic en Diagnósticos.

Abre el menú Diagnósticos.

2

Acceda al menú Diagnósticos y, en el submenú Comunicación, haga clic en Lectura de los registros del dispositivo.

Abre la página Lectura de los registros del dispositivo.

3

En Nombre del dispositivo, seleccione el dispositivo.

Permite seleccionar el dispositivo de una lista desplegable.

4

Escriba ID local (o seleccione en la lista de dispositivos seleccionada), Registro inicial y el Número de registros que se leerán.

Permite escribir los registros que se leerán desde el dispositivo especificado.

5

Seleccione el tipo de datos en la lista desplegable Tipo de datos.

Permite seleccionar el tipo de datos adecuado.

6

Para modificar la visualización de los datos Modbus de la columna Valor, seleccione Decimal, Hexadecimal, Binario o ASCII.

Permite seleccionar la forma en que se muestran los valores de los datos.

7

Haga clic en Leer.

Lee el dispositivo registrado según la configuración seleccionada.

Parámetros de registro del dispositivo de lectura del IFE

Parámetro

Descripción

Ajustes

Nombre del dispositivo

Selecciona un dispositivo para realizar la lectura desde la lista de dispositivos añadidos anteriormente. Un dispositivo servidor Modbus de un servidor IFE cliente que no está definido en la lista de dispositivos se puede leer especificando su número de ID local.

NOTA: El dispositivo servidor de un dispositivo remoto que no está definido en la lista de dispositivos no se puede leer especificando su número de ID local.

–

ID local

La dirección (ID local) del dispositivo que se va a leer.

1-247

Ajuste de fábrica: 1

Registro inicial

Número de registros en formato decimal.

0-65535

Ajuste de fábrica: 1000

Número de registros

El número de registros que se va a leer.

1-125

Ajuste de fábrica: 10

Registro

Enumera los números de registro en formato decimal.

–

Valor

Enumera los datos almacenados en un registro. Los valores recuperados dependen del dispositivo conectado al servidor IFE. Consulte la documentación del dispositivo conectado para obtener más información sobre los valores de registro almacenados.

–

Tipo de datos

Enumera los tipos de datos disponibles para el dispositivo.

  • Registros de mantenimiento (ajustes de fábrica)

  • Registros de entrada

  • Bobinas de salida

  • Bobinas de entrada

Opciones Decimal, Hexadecimal, Binario o ASCII

Seleccione una opción para especificar cómo se mostrarán los datos de la columna de valores.

Decimal (ajuste de fábrica)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.