DOCA0084ES-11

SNMP

Descripción

La página SNMP permite ajustar la configuración de Simple Network Management Protocol (SNMP).

El servidor IFE admite SNMP, lo que permite que un administrador de red acceda remotamente a un servidor IFE con un administrador de SNMP y vea el estado de red y el diagnóstico del servidor IFE en formato MIBII.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de SNMP.

Cómo navegar hasta la página SNMP

Para ver la página SNMP, haga clic en CONFIGURACIÓN > COMUNICACIÓN > SNMP.

Configuración del agente SNMPV1

Ajuste

Descripción

Valor

Habilitar

Permite activar o desactivar el agente SNMP.

–

Puerto de escucha

Permite especificar el número del puerto de escucha por el que el agente SNMP escuchará el tráfico de red.

  • Rango de ajuste: 1 -65534

  • Ajuste predeterminado: 161

Puerto de notificación

Permite especificar el número de puerto de notificación.

  • Rango de ajuste: 1 -65534

  • Ajuste predeterminado: 162

Ajustes de objetos del sistema

Ajuste

Descripción

Ubicación del sistema

Permite especificar la ubicación del sistema.

Contacto del sistema

Permite especificar el nombre de la persona de contacto del sistema.

Modo de configuración del nombre del sistema

Permite seleccionar el modo de configuración del nombre del sistema:

  • Active la opción Configuración automática del nombre del sistema para ajustar el nombre del sistema automáticamente.

  • Active la opción Configuración manual del nombre del sistema (ajuste predeterminado) para ajustar manualmente el nombre del sistema.

Nombre del sistema

Permite especificar el nombre del sistema manualmente.

Ajustes de nombres de comunidad

Ajuste

Descripción

GET Community Name

Permite especificar el nombre de la comunidad para GET.

SET Community Name

Permite especificar el nombre de la comunidad para SET.

TRAP Community Name

Permite especificar el nombre de la comunidad para TRAP.

Ajustes de capturas activadas

Capturas activadas permite seleccionar cualquiera de las capturas siguientes, que están desactivadas de manera predeterminada:

Ajuste

Descripción

Captura de arranque en frío

Genera una captura cuando se enciende el servidor IFE.

Captura de arranque en caliente

Genera una captura cuando se activa SNMP.

Captura de vínculo desconectado

Genera una captura cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet está desconectado.

Captura de vínculo conectado

Genera una captura cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet se vuelve a conectar.

Captura de fallo de autenticación

Genera una captura cuando un administrador de SNMP intenta acceder al servidor IFE con una autenticación incorrecta.

Ajustes de administradores SNMP

Ajuste

Descripción

Administrador n.º 1

Permite especificar el nombre o la dirección IP del administrador uno de SNMP.

Administrador n.º 2

Permite especificar el nombre o la dirección IP del administrador dos de SNMP.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.