DOCA0084ES-11

Esquema con interruptores automáticos MasterPacT MTZ

Descripción

El servidor IFE está conectado al interruptore automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X a través de su módulo de puerto ULP.

Para obtener más información sobre el sistema ULP y sus componentes, consulte las Guías del usuario del sistema ULP en los documentos relacionados.

Conexión ULP

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • No conecte nunca un dispositivo Ethernet a un puerto RJ45 ULP.
  • Los puertos RJ45 ULP del servidor IFE se destinan solo a los módulos ULP.
  • Cualquier otro uso puede dañar el servidor IFE o el dispositivo conectado al servidor IFE.
  • Para comprobar si un módulo ULP es compatible con los puertos RJ45 ULP del servidor IFE, consulte las Guías del usuario del sistema ULP en los documentos relacionados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Todas las configuraciones de conexión requieren el enchufe RJ45/ cable del enchufe ULP.

Cuando no se utilice el segundo puerto RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP.

A

Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe

B

Terminación de línea ULP

Conexión del servidor IFE al interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X

Conecte el servidor IFE al módulo de puerto ULP en un interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X usando el cable ULP.

A

Servidor de panel Ethernet IFE

B

Terminación de línea ULP

C

Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe

D

Módulo de puerto ULP

E

Interruptor automático MasterPacT MTZ fijo con unidad de control MicroLogic X

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.