DOCA0084ES-11

Esquemas con interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT con marcos H-, J- y L-

Descripción general

En función de la configuración de los interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT con marcos H-, J- y L-, conecte el servidor IFE al interruptor automático con una de las siguientes configuraciones:

  • Conexión del servidor IFE al MicroLogic trip unit

  • Conexión del servidor IFE al módulo BSCM

  • Conexión del servidor IFE al módulo BSCM y a la unidad de control MicroLogic

Para obtener más información sobre el sistema ULP y sus componentes, consulte las Guías del usuario del sistema ULP en los documentos relacionados.

ULP Connection

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
En el caso de tensiones del sistema superiores a 480 V CA:
  • Utilice el cable aislado de NSX LV434204, S434204, S434303 o S434303BS.
  • No use los cables de NSX LV434200, LV434201, LV434202, S434201 y S434202.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • No conecte nunca un dispositivo Ethernet a un puerto RJ45 ULP.
  • Los puertos RJ45 ULP del servidor IFE se destinan solo a los módulos ULP.
  • Cualquier otro uso puede dañar el servidor IFE o el dispositivo conectado al servidor IFE.
  • Para comprobar si un módulo ULP es compatible con los puertos RJ45 ULP del servidor IFE, consulte las Guías del usuario del sistema ULP en los documentos relacionados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Todas las configuraciones de conexión requieren el cable NSX. El cable NSX aislado es obligatorio para tensiones del sistema superiores a 480 V CA.

Cuando no se utilice el segundo puerto RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP.

A

Cable NSX o enchufe RJ45/cable ULP del enchufe

B

Terminación de línea ULP

Conexión del servidor IFE a la unidad de control MicroLogic

A

Servidor de panel Ethernet IFE

B

Terminación de línea ULP

C

Cable NSX

D

Unidad de control MicroLogic

Conexión del servidor IFE al módulo BSCM

A

Servidor de panel Ethernet IFE

B

Terminación de línea ULP

C

Cable NSX

D

Módulo de control del estado del interruptor BSCM

Conexión del servidor IFE al módulo BSCM y a la unidad de control MicroLogic

A

Servidor de panel Ethernet IFE

B

Terminación de línea ULP

C

Cable NSX

D

Módulo de control del estado del interruptor BSCM

E

Unidad de control MicroLogic

Conexión del servidor IFE a un interruptor automático para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

A

Servidor de panel Ethernet IFE

B

Terminación de línea ULP

C

Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe

D

Módulo ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

E

Cable ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

F

Conexión interna ComPacT NSX

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.