DOCA0084ES-11

Exportación del registro del dispositivo

Descripción

La página Exportación del registro del dispositivo permite exportar automáticamente los registros de dispositivo mediante el servidor IFE. La exportación del registro del dispositivo le permite configurar el servidor IFE para exportar los registros del dispositivo periódicamente. Puede optar por exportar los archivos de registro del dispositivo mediante correo electrónico o FTP.

NOTA: Si los servidores de correo electrónico y FTP no se encuentran en el mismo segmento de red Ethernet que el servidor IFE, asegúrese de que la pasarela predeterminada de IFE esté configurada correctamente.

Transporte

Parámetro

Descripción

Ajuste

Desactivado

Si se selecciona Desactivado, se activará el correo electrónico o el FTP.

Correo electrónico

Permite elegir la forma de exportar los archivos de registro mediante correo electrónico.

FTP

Permite elegir la forma de exportar los archivos de registro mediante FTP.

NOTA: Si se selecciona FTP, se activará Probar FTP.

Probar FTP

Envía el archivo de texto al servidor FTP configurado en los parámetros de FTP. El archivo de texto contiene la información del dispositivo, el nombre del dispositivo, y la fecha y la hora.

Incremental

Selecciona solo los datos del nuevo intervalo registrados desde la última exportación de datos correcta.

NOTA:
  • Si el transporte está programado para realizarse Cada hora o según un Intervalo de registro, la casilla de verificación Incremental se selecciona automáticamente y no se puede desmarcar.

  • Si la casilla de verificación Incremental no está seleccionada, el archivo de registro completo se envía como adjunto en un correo electrónico en cada intervalo programado.

Exportación manual

Permite exportar manualmente los archivos de registro acumulados.

Horario

Parámetro

Descripción

Ajuste

Intervalo de registro

Permite seleccionar la frecuencia de envío de los registros de datos.

  • Cada hora

  • Diario

  • Semanal

  • Mensual

  • Intervalo de registro

A las direcciones

Parámetro

Descripción

Ajuste

A las direcciones

Enumera los destinatarios de correo electrónico configurados en las cuentas de usuario de IFE.

Parámetros del FTP

Parámetro

Descripción

Ajuste

Dirección IP del servidor

Permite especificar la dirección IP del servidor FTP.

Puerto TCP del servidor

Permite especificar el número de puerto del servidor.

Directorio

Permite seleccionar el directorio donde desea que se guarden los archivos.

Nombre de usuario

Permite especificar el nombre de usuario de FTP.

Contraseña

Permite especificar la contraseña de FTP.

Pasivo

Permite seleccionar el modo de funcionamiento del FTP.

NOTA: La modalidad Pasivo está activada de forma predeterminada.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.