DOCA0084ES-11

Lecturas de E/S

Descripción

La página Lecturas de E/S muestra la configuración de entrada/salida del IO module. Muestra seis entradas digitales, tres salidas digitales y una entrada analógica. El control de aplicaciones de E/S sólo es posible cuando el IO module está conectado a un interruptor automático.

En la tabla se muestran los pasos que deben seguirse para acceder a la página Lecturas de E/S:

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE, haga clic en Diagnósticos.

Abre la página Diagnósticos.

2

En el menú Diagnósticos, seleccione un dispositivo en el submenú Lecturas de E/S.

Abre la página Lecturas de E/S para el dispositivo seleccionado.

Lista de parámetros del IO module

Parámetro

Descripción

Ajustes

Entradas

Muestra las seis entradas digitales configuradas en el IO module.

–

Salidas

Muestra las tres salidas digitales configuradas en el IO module.

–

Entradas analógicas

Muestra la entrada analógica asignada en el IO module.

–

Etiqueta

Muestra las funciones asignadas de las entradas o salidas correspondientes.

–

Valor

Muestra el valor de las seis entradas digitales y las tres salidas digitales.

  • 1

  • 0

Fuerza/Desforzar

Muestra si se han forzado o se ha cancelado el forzado de las seis entradas digitales y las tres salidas digitales.

  • NO FORZADO

  • FORZADO

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.