Lectura de los registros del dispositivo
Descripción
La página Lectura de los registros del dispositivo permite leer los registros Modbus desde el dispositivo seleccionado.
Procedimiento de lectura
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Desde la barra de menús de IFE, haga clic en . |
Abre el menú . |
|
2 |
En el menú , abra el submenú y haga clic en . |
Abre la página . |
|
3 |
En , seleccione el dispositivo. |
Permite seleccionar el dispositivo de una lista desplegable. |
|
4 |
Escriba (o seleccione en la lista de dispositivos seleccionada), y el que se leerán. |
Permite escribir los registros que se leerán desde el dispositivo especificado. |
|
5 |
Seleccione el tipo de datos en la lista desplegable . |
Permite seleccionar el tipo de datos adecuado. |
|
6 |
Para modificar la visualización de los datos Modbus de la columna , seleccione , , o . |
Permite seleccionar la forma en que se muestran los valores de los datos. |
|
7 |
Haga clic en . |
Lee el dispositivo registrado según la configuración seleccionada. |
Parámetros de registro del dispositivo de lectura del IFE
|
Parámetro |
Descripción |
Ajustes |
|---|---|---|
|
|
Selecciona un dispositivo para realizar la lectura desde la lista de dispositivos añadidos anteriormente. Un dispositivo servidor Modbus de un servidor IFE cliente que no está definido en la lista de dispositivos se puede leer especificando su número de ID local. NOTA: El dispositivo servidor de un dispositivo remoto que no
está definido en la lista de dispositivos no se puede leer especificando
su número de ID local.
|
– |
|
|
La dirección (ID local) del dispositivo que se va a leer. |
1 |
|
|
Número de registros en formato decimal. |
0-65535 Ajuste de fábrica: 1000 |
|
|
El número de registros que se va a leer. |
1-125 Ajuste de fábrica: 10 |
|
|
Enumera los números de registro en formato decimal. |
– |
|
|
Enumera los datos almacenados en un registro. Los valores recuperados dependen del dispositivo conectado al servidor IFE. Consulte la documentación del dispositivo conectado para obtener más información sobre los valores de registro almacenados. |
– |
|
|
Enumera los tipos de datos disponibles para el dispositivo. |
|
|
|
Seleccione una opción para especificar cómo se mostrarán los datos de la columna de valores. |
(ajuste de fábrica) |