DOCA0084ES-11

Datos en tiempo real

Descripción

La página Datos en tiempo real proporciona:

  • Las lecturas básicas de los dispositivos seleccionados en tiempo real en Páginas de aparato único.

  • Los resúmenes de dispositivo de Páginas de resumen del dispositivo.

  • Las tendencias en tiempo real para el dispositivo seleccionado y los temas seleccionados en Tendencias.

NOTA: Actualice la página web pulsando la tecla de función F5 si se muestra Fuera de servicio.

Páginas de aparato único

Esta página muestra las lecturas básicas de los dispositivos seleccionados en tiempo real. Esta información incluye el estado de funcionamiento del interruptor automático con indicación en color verde, naranja y rojo, el estado del zócalo, la corriente de carga, la potencia, el factor de potencia, la tensión, etc.

En la tabla se muestran los pasos que deben seguirse para supervisar los datos en tiempo real de un dispositivo:

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE, haga clic en Supervisión.

Abre el menú Supervisión.

2

En el menú Supervisión, en el submenú Datos en tiempo real, seleccione un dispositivo en Páginas de aparato único.

Muestra los datos en tiempo real del dispositivo seleccionado.

En el caso de los dispositivos BCPM, es posible supervisar los valores en tiempo real de los parámetros de circuito auxiliar y de derivación. Si dispone de privilegios de administrador, puede modificar o configurar los nombres de circuito de los dispositivos BCPM.

Páginas de resumen del dispositivo

Las vistas de tabla de resumen del dispositivo ofrecen información resumida sobre uno o varios dispositivos seleccionados.

Paso

Acción

Resultado

1

En el menú Supervisión, en el submenú Datos en tiempo real, haga clic en Páginas de resumen de dispositivos.

Expande el árbol de opciones de selección de la página de resumen.

2

Seleccione la Página de resumen que desea visualizar.

Abre la lista de selección del dispositivo.

3

Seleccione los dispositivos en Dispositivos disponibles y, a continuación, haga clic en Aplicar.

NOTA: Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los dispositivos disponibles. Haga clic en Borrar todo para borrar todos los dispositivos seleccionados.

Se mostrará un resumen del dispositivo seleccionado.

NOTA: Haga clic en Nueva selección para volver a la lista de selección del dispositivo.

Tendencias

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE, haga clic en Supervisión.

Abre el menú Supervisión.

2

En el menú Supervisión, en el submenú Datos en tiempo real, seleccione Tendencias.

Expande el árbol de datos para la selección de la opción de datos en tiempo real y la selección de la opción de tendencias de tiempo.

3

Seleccione Tendencias en tiempo real.

Abre la página de configuración de tendencias en tiempo real.

4

Seleccione hasta 4 dispositivos en la lista Dispositivos disponibles.

Selecciona los dispositivos para las tendencias.

5

Seleccione los temas en la lista Temas disponibles.

NOTA: Sólo están disponibles para las tendencias los temas comunes a todos los dispositivos seleccionados. El número máximo de temas para las tendencias dependerá del número de dispositivos que se seleccione. El resultado de multiplicar los dispositivos seleccionados por los temas seleccionados debe ser 8 como máximo.

Permite seleccionar los temas para las tendencias.

6

Haga clic en Aplicar para abrir la página de visualización Tendencias en tiempo real.

Abre la página de visualización de tendencias en tiempo real.

7

Ajuste los parámetros de tendencias.

Permite ajustar los parámetros de tendencias.

Parámetros de tendencias

Paso

Acción

Resultado

1

Seleccione la tendencia Absoluta o la tendencia Relativa.

NOTA: Absoluta vuelve a trazar el eje x del gráfico tras cada muestreo, llenándolo con todos los datos recopilados desde el inicio de la tendencia. Relativa actualiza el gráfico con los datos más recientes después de cada muestreo, con el eje x constante para mostrar el tiempo de tendencias total seleccionado.

Selecciona el modo gráfico.

2

Elija un tiempo de tendencias de entre 1 y 15 minutos. Esta es la duración de las tendencias.

NOTA: Las muestras de datos se toman lo más rápido posible, pero pueden tardar más en función de la carga de comunicación en el puerto Modbus-SL.

Permite seleccionar la cantidad de tiempo de las tendencias.

3

Seleccione Iniciar muestreo para iniciar las tendencias de los temas de dispositivo seleccionados.

NOTA: Las tendencias se pueden detener antes de llegar al tiempo de tendencias haciendo clic en Detener muestreo. Si se pulsa Iniciar muestreo después de detener el muestreo, se iniciará una nueva tendencia.

Inicia las tendencias.

4

Pulse Puntos de datos para ver un registro de todos los temas de muestreo registrados durante el tiempo de tendencias.

Muestra un registro de todos los valores de temas muestreados durante las tendencias.

5

Pulse Nueva selección para volver a seleccionar los dispositivos y temas para las tendencias.

Vuelve a la página de configuración de tendencias en tiempo real.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.