DOCA0084ES-11

SNMP Parámetros

Gestión de los parámetros de IP

El servidor IFE admite SNMP, lo que permite que un administrador de red acceda remotamente a un servidor IFE con un administrador de SNMP y vea el estado de la conexión de red y el diagnóstico del servidor IFE en formato MIB-II.

Parámetro

Descripción

Ajuste

Administrador uno

Permite configurar la dirección IP del administrador uno de SNMP.

–

Administrador dos

Permite configurar la dirección IP del administrador dos de SNMP.

–

Contacto del sistema

Permite configurar el nombre del contacto del sistema SNMP.

–

Nombre del sistema

Permite configurar el nombre del sistema.

–

Ubicación del sistema

Permite configurar la ubicación del sistema SNMP.

–

Nombre de la comunidad de sólo lectura

Permite configurar el nombre de la comunidad de sólo lectura de SNMP.

Público (ajuste de fábrica)

Nombre de la comunidad de lectura y escritura

Permite configurar el nombre de la comunidad de lectura y escritura de SNMP.

Privado (ajuste de fábrica)

Desviación

Permite desviar el nombre de comunidad.

Alerta (ajuste de fábrica)

NOTA: Sólo se admite SNMP versión 1.

Desviaciones activadas

Parámetro

Descripción

Ajuste

Trampa de arranque en frío

Genera una desviación cuando se enciende el servidor IFE.

–

Desviación de arranque en caliente

No admitido

–

Desviación de enlace descendente

Genera una desviación cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet está desconectado.

–

Desviación de enlace ascendente

Genera una desviación cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet se vuelve a conectar.

–

Captura de fallo de autenticación

Genera una desviación o captura cuando un administrador de SNMP intenta acceder al servidor IFE con una autenticación incorrecta.

–

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.