DOCA0084ES-11

Establecer hora de dispositivo

Descripción

La página Establecer hora de dispositivo permite sincronizar la fecha y hora de los dispositivos servidor conectados al servidor IFE con la fecha y hora de IFE. También permite obtener la hora de los dispositivos conectados al servidor IFE. Esta página enumera los dispositivos servidor que requieren una interfaz externa para establecer su fecha y hora.

Lista de parámetros de Establecer hora de dispositivo

Parámetro

Descripción

Selección del dispositivo

Permite seleccionar el dispositivo de la lista para realizar la sincronización, obtención y sincronización de la hora.

Hora local

Muestra la hora del dispositivo seleccionado.

Estado

Muestra el estado del dispositivo seleccionado.

Obtener hora

Permite obtener la hora del dispositivo seleccionado.

Establecer hora de dispositivo

Permite establecer la hora del dispositivo seleccionado.

Ajuste de la hora del dispositivo

Paso

Acción

Tabla

1

En la barra de menús de IFE, haga clic en Control.

Se abre el menú Control.

2

En el menú Control, haga clic en Establecer hora de dispositivo.

Se abre la página Establecer hora de dispositivo.

3

Seleccione los dispositivos en la página Establecer hora de dispositivo y, a continuación, haga clic en Establecer hora de dispositivo.

La fecha y hora del dispositivo servidor seleccionado se sincronizan con la hora de IFE y el estado pasa a correcto.

NOTA: Si el dispositivo seleccionado no puede sincronizarse con la fecha y hora de IFE, el estado pasa a incorrecto.
NOTA: La función Establecer hora de dispositivo no es aplicable a la IMU propia de IFE, por lo que muestra el estado NA (no aplicable).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.