DOCA0084ES-11

Cuentas de usuario

Descripción

Los usuarios del IFE tienen asignados nombres de usuario y contraseñas. Cada usuario pertenece a un grupo y cada grupo tiene derechos de acceso a las páginas web del IFE asignadas por el administrador del IFE.

NOTA: Hay dos cuentas de usuario predefinidas:
  • Administrador (la contraseña predeterminada es Gateway)

  • Invitado (la contraseña predeterminada es Guest)

Grupos

Para cambiar el nombre del grupo, introduzca un nuevo nombre en uno de los cuadros de texto de grupo.

NOTA: El nombre del grupo del administrador no se puede cambiar.

Contraseña

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar el acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La contraseña puede cambiarse en la página web Cuentas de usuario.

La contraseña debe tener entre 0 y 11 caracteres. Distingue mayúsculas y minúsculas y los caracteres permitidos son:

  • Dígitos del 0 al 9

  • Letras de la a a la z

  • Letras de la A a la Z

  • Caracteres especiales como *, /, \, etc.

NOTA: La contraseña con once estrellas (***********) no está permitida.

Usuarios

Parámetro

Descripción

Nombre

Introduzca un nombre (de 1 a 15 caracteres) para el nuevo usuario.

NOTA: Los nombres de usuario distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y solo pueden contener caracteres alfanuméricos.

Contraseña

Introduzca una contraseña (de 0 a 11 caracteres) para un nuevo usuario.

ID de correo electrónico

Introduzca una dirección de email válida para el nombre seleccionado.

Grupo

Seleccione un grupo para el nuevo usuario.

Idioma

Seleccione el idioma para el nuevo usuario y haga clic en Aplicar para ver las páginas web en el idioma seleccionado.

NOTA: Cuando el administrador cambie a otro idioma para la cuenta de usuario, asegúrese de actualizar manualmente la página web para que las páginas se muestren en el idioma seleccionado.
NOTA: El número máximo de cuentas definidas por el usuario es de 11.

Cuentas y contraseñas del IFE

Cuentas

Contraseña

Administrador

Pasarela

Invitado

Invitado

Cuentas definidas por el usuario (11 cuentas posibles)

Contraseñas definidas por el usuario

NOTA:
  • Puede cambiar su contraseña.

  • Si ha olvidado la contraseña, póngase en contacto con el equipo local de asistencia de Schneider Electric para recuperarla.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.