DOCA0084ES-11

Descripción de las páginas web

Página web Supervisión

Submenú Supervisión

Página web

Descripción

Datos en tiempo real

Páginas de dispositivo único

Las páginas de dispositivo único proporcionan lecturas básicas de los dispositivos seleccionados.

Páginas de resumen del dispositivo

Las páginas de resumen del dispositivo ofrecen información resumida sobre uno o varios dispositivos seleccionados.

Tendencias

La página de tendencias muestra las tendencias en tiempo real, en forma de gráfico y tabla, de temas comunes a varios dispositivos.

Conexión de los dispositivos

Páginas de dispositivo único

Las páginas de dispositivo único muestran los registros de tendencias, en forma de gráfico y tabla, de las cantidades seleccionables por el usuario de los dispositivos seleccionados.

Páginas de resumen del dispositivo

Las páginas de resumen de dispositivos ofrecen registros de tendencias en forma de gráfico de varios dispositivos con un tema común.

Página web de control

Submenú de Control

Página web

Descripción

Control de dispositivos

Control de dispositivos

Permite restablecer y controlar los dispositivos servidor conectados.

Establecer hora de dispositivo

Establecer hora de dispositivo

Establece la hora del dispositivo servidor para sincronizarla con la hora de IFE y muestra la hora del dispositivo servidor seleccionado.

Página web Diagnósticos

Submenú de Diagnósticos

Página web

Descripción

General

Estadísticas

Muestra los datos de diagnóstico utilizados para solucionar problemas relacionados con la red.

Información sobre el producto

Identificación del dispositivo

  • Muestra la información básica del IFE para definir el nombre del dispositivo IFE y ayuda en la localización física del dispositivo.

  • Muestra información sobre el nombre del producto, el número de serie, el número de modelo, la versión de firmware, el identificador único, la dirección MAC, la dirección IPv4 y la dirección local del enlace IPv6.

Información de la IMU

Muestra la lista de los dispositivos IMU conectados al puerto ULP.

Comprobación de estado del dispositivo

Lectura de los registros del dispositivo

Muestra los datos de los registros conectados localmente al servidor IFE.

Comprobación de las comunicaciones

Permite verificar el estado de las comunicaciones de todos los dispositivos servidor conectados al servidor IFE.

Lecturas de IO

Lecturas de IO

Muestra el estado del módulo IO del dispositivo seleccionado. Muestra No hay módulos IO conectados si el dispositivo seleccionado no está conectado a un módulo IO.

NOTA: El módulo IO hace referencia al nombre del dispositivo servidor definido en la página Lista de dispositivos.

Página web Mantenimiento

Submenú Mantenimiento

Página web

Descripción

Indicadores

Indicadores

Muestra los contadores de mantenimiento de los dispositivos ULP conectados.

Página web Configuración y ajustes

Submenú Configuración y ajustes

Página web

Descripción

General

Localización física del dispositivo

  • Permite localizar el servidor IFE-XXYYZZ

  • Haga clic en Parpadeo activado.

  • El ULP LED del servidor IFE-XXYYZZ seleccionado parpadeará y estará activo durante 15 segundos (modo de prueba: 1 segundo activo, 1 segundo inactivo).

Fecha y hora

Ajusta manualmente la fecha y hora o ajusta automáticamente la hora de IFE mediante un origen SNTP o configura el dispositivo servidor conectado al servidor IFE para que se sincronice automáticamente su hora con la hora de IFE.

Zona horaria

Configura la zona horaria de la región y ajusta el horario de verano.

Configuración de la red

Configuración de Ethernet (puerto dual)

Configura Ethernet.

Configuración de IP

Permite configurar los parámetros IP.

Filtrado de Modbus TCP/IP

Configura el número máximo de conexiones de servidor Modbus TCP/IP. Permite configurar las direcciones IP que pueden acceder al servidor IFE a través de Modbus TCP/IP.

Línea serie Modbus

Permite configurar los parámetros de comunicación en serie.

Configuración de correo electrónico

Configuración del servidor de correo electrónico

Permite configurar las alarmas que se enviarán por correo electrónico.

Permite configurar el parámetro SMTP para el envío de correos.

Eventos de correo electrónico

Permite configurar las alarmas que se enviarán por correo electrónico.

Configuración del dispositivo

Lista de dispositivos

Permite configurar los dispositivos serie locales en la conexión serie Modbus por encadenamiento y el producto base IMU conectado al puerto ULP del servidor IFE.

Conexión de los dispositivos

Configura los parámetros de registro de los dispositivos.

Exportación del registro del dispositivo

Permite configurar las opciones de exportación de registro de los dispositivos.

Otra configuración

Parámetros SNMP

Configura el Simple Network Management Protocol (SNMP).

Preferencias

Configura las preferencias del IFE.

Control de los servicios avanzados

Permite configurar los parámetros del control de los servicios avanzados.

Cuenta de usuario

Permite crear y editar grupos y usuarios. Configura las cuentas de correo electrónico.

Acceso a la página web

Configura los derechos de acceso a la página web para cada grupo de usuarios.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.