Unidad modular inteligente
Definición
Una unidad modular es un conjunto mecánico y eléctrico que agrupa uno o varios productos para realizar una función en un cuadro eléctrico (protección de entrada, mando del motor y control).
El interruptor automático con sus componentes de comunicación internos (unidad de control MicroLogic o MicroLogic) y los módulos ULP externos (módulo IO) conectados a una interfaz de comunicación recibe el nombre de unidad funcional inteligente (IMU).
Una IMU se sitúa alrededor de un interruptor automático de los siguientes rangos:
-
Interruptores automáticos MasterPact MTZ
-
Interruptores automáticos MasterPact NT/NW
-
Interruptores automáticos ComPacT NS 1600b–3200
-
Interruptores automáticos ComPacT NS 630b–1600
-
Interruptores automáticos PowerPacT con marcos P- y R-
-
Interruptores automáticos H-,J- y L- con marco PowerPacT
Módulos ULP por rango de interruptor automático
En la siguiente tabla se indican los módulos ULP compatibles para cada gama de interruptores automáticos.
Para obtener más información sobre el sistema ULP y sus componentes, consulte las Guías del usuario del sistema ULP en los documentos relacionados.
Arquitectura de comunicación
|
A |
Visualización Ethernet FDM128 para ocho dispositivos |
|
B |
Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático |
|
C |
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
|
D |
Servidor de panel Ethernet IFE |
|
E |
Interfaz de IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
|
F |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
|
G |
Interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ1 o MTZ2/MTZ3 |
|
H |
Interruptor automático fijo MasterPacT MTZ1 o MTZ2/MTZ3 |
|
I |
Interruptor automático MasterPacT NT/NW |
|
J |
Interruptor automático ComPacT NS/PowerPacT con marcos M-, P- y R- |
|
K |
|
|
L |
Módulo de puerto ULP |
|
M |
Interfaz Ethernet EIFE integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ |
|
N |
Terminación de línea ULP |
|
O |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
P |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
|
Q |
Cable NSX |
Controlador remoto
Un controlador remoto es un dispositivo que puede comunicarse con una IMU mediante una interfaz de comunicación, como el servidor IFE. Por ejemplo, la pantalla Ethernet FDM128 para ocho dispositivos, supervisor, PLC, BMS, sistema SCADA, etc., son controladores remotos.
Para obtener más información sobre los registros y comandos Modbus, consulte las Guías de comunicación Modbus en los documentos relacionados.