DOCA0084ES-11

Introducción

Descripción general

El servidor de panel IFE Ethernet (o servidor IFE) permite que una unidad funcional inteligente (IMU) con un interruptor automático ComPacT, PowerPacT o MasterPacT se conecte a una red Ethernet. Cada interruptor automático tiene su propio servidor IFE y una dirección IP correspondiente.

NOTA: El servidor IFE con el número de referencia LV434002 sustituye totalmente al servidor IFE con el número de referencia LV434011. El número de referencia LV434002 incorpora la función de reloj de tiempo real (RTC) y permite conexiones ULPde hasta 20 m (65,6 ft). El número de referencia IFE LV434011 tiene una limitación teórica de 5 m (16,4 ft) durante la vida útil del servidor IFE.

El servidor IFE con número de referencia LV434002 es un servidor de panel Ethernet para interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT y MasterPacT y un cliente Modbus para dispositivos conectados Modbus-SL (línea serie).

Características del servidor IFE

Las características principales del servidor IFE son:

  • Puerto doble Ethernet de 10/100 Mbps para una conexión por encadenamiento simple

  • Servicio web de perfil del dispositivo para la detección del servidor IFE en la red de área local (LAN)

  • Compatible con ULP para la localización del servidor IFE en el panel

  • Interfaz Ethernet para interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT y MasterPacT

  • Servidor para dispositivos conectados Modbus-SL

  • Páginas web de configuración incrustadas

  • Páginas web de supervisión incrustadas

  • Páginas web de control incrustadas

  • Notificación de alarma por correo electrónico integrada para interruptor automático conectado al servidor IFE.

NOTA: El interruptor integrado del servidor IFE no es compatible con la topología en anillo, ya que no dispone de la función de protección en bucle.

Versiones del firmware de IFE

En este manual se describen las páginas web correspondientes a dos versiones diferentes del firmware del servidor IFE:

Protocolos compatibles con el servidor IFE

El servidor IFE admite los siguientes protocolos Ethernet:

  • Modbus TCP/IP: Es un protocolo que proporciona comunicación de cliente/servidor entre dispositivos y TCP/IP, el cual proporciona comunicación a través de una conexión Ethernet. Modbus TCP/IP se utiliza para intercambiar datos entre el servidor IFE y otros dispositivos Modbus TCP/IP compatibles a través del puerto TCP 502.

  • Modbus TCP/IP seguro: es un protocolo seguro que proporciona comunicación cliente-servidor entre dispositivos y TCP/IP, que proporciona comunicación en una conexión Ethernet. Modbus seguro TCP/IP se utiliza para intercambiar datos entre el servidor IFE y otros dispositivos Modbus TCP/IP compatibles a través del puerto TCP configurado por el usuario a través de la página web IFE. De forma predeterminada, este protocolo se deshabilitará.

  • Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP): HTTP es un protocolo de red que gestiona la entrega de archivos y datos en la World Wide Web (WWW). Proporciona funciones de servidor web a través del puerto TCP 80. La configuración remota del servidor IFE y la visualización de datos de diagnóstico se pueden realizar mediante un navegador web.

  • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS): HTTPS es una variante de la versión estándar de Hypertext Transfer Protocol (HTTP) que añade una capa de seguridad a los datos en tránsito mediante una conexión de protocolo Transport Layer Security (TLS). HTTPS permite la comunicación cifrada y una conexión segura entre un usuario remoto y el servidor IFE.

  • File Transfer Protocol Secure (FTPS): FTPS es una variante de la versión estándar de File Transfer Protocol (FTP) que añade una capa de seguridad a los datos en tránsito mediante una conexión de protocolo TLS. FTPS permite la comunicación cifrada y la conexión segura entre un usuario remoto y el servidor IFE.

  • Simple Network Management Protocol (SNMP): SNMP, basado en el formato MIB2, permite almacenar y enviar información de identificación y diagnóstico utilizada para gestionar redes mediante el puerto UDP 161.

  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP EcoStruxure Power Commission Software): RSTP es un protocolo de red que garantiza una topología sin bucles para redes Ethernet. Es la versión avanzada de Spanning Tree Protocol, es un protocolo de nivel de vínculo ejecutado en puentes o conmutadores.

  • Devices Profile for Web Services (DPWS): DPWS define un conjunto mínimo de restricciones de implementación para permitir de manera segura los servicios web de mensajería, detección, descripción y sucesos en los dispositivos de recursos restringidos.

  • Network Time Protocol (NTP): NTP es un protocolo de red para la sincronización horaria entre sistemas informáticos con redes de datos de latencia variable y conmutación de paquetes.

  • Protocolo IEC 61850: IEC 61850 es una norma para redes de comunicación y sistemas de subestaciones. Está basada en el protocolo Ethernet y es un método de comunicación estandarizado, desarrollado para dar soporte a sistemas integrados compuestos por aparatos electrónicos inteligentes (IED) autodescriptivos multifabricante conectados en red para llevar a cabo funciones de protección, control, medición y supervisión en tiempo real.

    NOTA: El protocolo IEC 61850 es compatible con el servidor IFE solo si el interruptor automático MasterPacT MTZ con la unidad de control MicroLogic X se conecta directamente al servidor IFE. El protocolo IEC 61850 no es compatible con el servidor IFE si el interruptor automático de MasterPact MTZ está conectado bajo una interfaz IFM apilada en el servidor IFE.

NOTA: Los protocolos HTTPS, FTPS, RSTP, NTP e IEC 61850 solo son aplicables a partir de la versión 005.001.000 del firmware del servidor IFE.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.