DOCA0084ES-11

Lista de tipos de dispositivos compatibles con IFE

Dispositivos compatibles con el servidor IFE

En la tabla siguiente se muestra la lista de los dispositivos que se pueden conectar como servidores Modbus en una interfaz IFM apilada en el servidor IFE. Esta lista de dispositivos compatibles era exacta en el momento de la publicación de este documento.

Grupo de dispositivos

Lista de dispositivos compatibles con el servidor IFE desde la versión de firmware 005

Lista de dispositivos soportados por el servidor IFE hasta la versión de firmware 003

Interruptores automáticos MasterPact NT/NW, ComPacTNS y PowerPacT con marcos P- y R- y con unidades de control MicroLogic

MicroLogic A

MicroLogic A

MicroLogic E

MicroLogic E

MicroLogic P

MicroLogic P

MicroLogic H

MicroLogic H

Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic X

MicroLogic X

MicroLogic X

MicroLogic Xi

MicroLogic Xi

Interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT H-, J-, and L-frame con unidades de control MicroLogic

ComPacT NSX - E

ComPacT NSX - E

PowerPacT - E

PowerPacT - E

Interruptores automáticos ComPact NSX y PowerPact con marcos H-, J-, y L- y con unidades de control MicroLogic

ComPact NSX - A

ComPact NSX - A

ComPact NSX - E

ComPact NSX - E

PowerPact - A

PowerPact - A

PowerPact - E

PowerPact - E

Dispositivos de supervisión de aislamiento

No admitido

Vigilohm IM20

No admitido

Vigilohm IM20-H

Relé de protección y supervisión

No admitido

VigiPacT RHU

Relé de supervisión

No admitido

VigiPacT RMH

Controlador de factor de potencia

No admitido

Varlogic

Medidores de potencia

No admitido

PM1200

No admitido

PM3250

No admitido

PM3255

No admitido

PM5000

No admitido

PM5100/PM5300

No admitido

PM5350

No admitido

PM5560

No admitido

PM800

No admitido

PM800 A-S1/A-S2

No admitido

PM9C

Grupo de dispositivos

Lista de dispositivos admitidos por el servidor IFE con firmware 005 y más

Lista de dispositivos admitidos por el servidor IFE con firmware hasta 003

Contadores de energía

No admitido

EM3550

No admitido

EM3555

No admitido

EM6400

No admitido

EM6430

No admitido

EM6433

No admitido

EM6434

No admitido

EM6436

No admitido

EM6436D

No admitido

EM6438

No admitido

EM6459

No admitido

iEM3150

No admitido

iEM3155

No admitido

iEM3250

No admitido

iEM3255

No admitido

iEM3350

No admitido

iEM3355

Interruptores automáticos ComPact NS y MasterPact NT/NW no de comunicación e interruptores en carga

BCM-OF/SD

BCM-OF/SD

Interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT H-, J-, and L-frame no de comunicación e interruptores en carga

BSCM-OF/SD

BSCM-OF/SD

Otros

No admitido

Smartlink Modbus

No admitido

Smartlink Ethernet

No admitido

Smartlink SI B

No admitido

Smartlink SI D

No admitido

Sensores de energía PowerTag (iEM1520, iEM1521, iEM1522, iEM1540, iEM1541 e iEM1542)
El servidor IFE lee la configuración de los sensores de energía PowerTag de los dispositivos Smartlink SI B y Smartlink SI D.

No admitido

BCPM A/E

No admitido

BCPM B

No admitido

BCPM C

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.