DOCA0084ES-11

Restauración de los dispositivos Smartlink Modbus

Descripción

El submenú Restaurar permite mover los ajustes de configuración del servidor IFE al dispositivo Smartlink Modbus. En la página se muestra información sobre el nombre, el estado y el tipo de dispositivo.

NOTA: El submenú Restaurar está disponible sólo para:

  • Versiones del firmware de IFE que sean inferiores o iguales a V001.009.008.

  • Versiones del firmware de los dispositivos Smartlink Modbus y de IFE que sean iguales o superiores a las versiones enumeradas en la tabla de compatibilidad del sistema para Smart Panels 1.1 y posteriores.

Restauración de los parámetros de una página

Parámetro

Descripción

Configuración

Casilla de verificación

Permite seleccionar el dispositivo Smartlink Modbus que desee para restaurar la configuración del dispositivo Smartlink Modbus.

  • Activada

  • Desactivada

NOTA: La casilla de verificación no está disponible si el dispositivo Smartlink Modbus no está conectado o si el dispositivo Smartlink Modbus tiene una versión de firmware incompatible.

Nombre de la pasarela remota

Muestra el nombre del servidor IFE.

–

Nombre

Muestra el nombre del dispositivo Smartlink Modbus introducido en la lista de dispositivos.

–

Tipo de dispositivo

Muestra el tipo de dispositivo seleccionado para el dispositivo Smartlink Modbus en la lista de dispositivos.

–

Estado

Muestra el estado de restauración del dispositivo Smartlink Modbus.

  • Aceptar

  • Incorrecto: versión incompatible

  • Incorrecto: fallo de comunicación

Restaurar

Permite restaurar la configuración en los dispositivos Smartlink Modbus.

–

Restauración de la configuración de dispositivos Smartlink Modbus

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del IFE, haga clic en Mantenimiento.

Abre el menú Mantenimiento.

2

En el menú Mantenimiento, haga clic en el submenú Restaurar el Smartlink.

Muestra la página Dispositivos para su restauración.

3

En la página Dispositivos para su restauración, seleccione los dispositivos Smartlink Modbus cuya configuración vaya a restaurar.

Selecciona los dispositivos Smartlink Modbus que desee para restaurar la configuración.

4

Haga clic en Restaurar.

Aparece el cuadro de diálogo Confirmación de restauración.

5

Haga clic en Aceptar.

La configuración se restaura en los dispositivos Smartlink Modbus desde el servidor IFE.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.