DOCA0084ES-11

Línea serie Modbus

Ajustes de línea serie Modbus

Parámetro

Configuración

Velocidad en baudios

  • 9600 bps

  • 19200 bps (ajuste de fábrica)

  • 38400 bps

Paridad

  • Par (ajuste de fábrica)

  • Impar

  • Ninguna

Número de bits de parada

  • Auto (ajuste de fábrica)

  • 1 bit

  • 2 bits

Terminación de línea serie

  • Activada (ajuste de fábrica)

  • Desactivada

Tiempo de espera de Modbus

  • 1 s (ajuste de fábrica)

  • 0,1-0,5 s

  • 1-10 s

NOTA: Cuando el parámetro Número de bits de parada se establece en Auto, el valor real se basa en la paridad elegida.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.