7ZH02-0421-03

绝缘警报(绝缘警报)阈值

可以根据被监控的应用的绝缘等级来设置阈值。

此参数允许的值为 0.2 kΩ200 kΩ。默认值为 10 kΩ。可以分别为 12 个通道设置该值,或一起设置。

当设备通电时,它会检索记录的最后一个绝缘警报阈值。

当绝缘等级超过阈值 20% 时,将清除绝缘警报。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.