7ZH02-0421-03

显示屏界面

使用设备显示屏可执行各种任务,例如配置设备、显示状态屏幕、确认警报或查看事件。

1 屏幕识别区域包含菜单图标、菜单名称或参数
2 显示具体屏幕特定信息的信息区域(测量、绝缘警报、设置)
3 导航按钮

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.