7ZH02-0421-03

显示屏

可以设置对比度和背光,并为显示屏启用屏保程序。

可以通过选择菜单 > 设置 > 显示访问设备的显示屏参数。

显示屏参数及其允许值和默认值如下:

下表已预填。在进行任何更改之前请检查行预填内容。
参数 默认值 允许值
对比度 50 % 10 %100 %
背光 100 % 10 %100 %
屏保程序
  • 如果选择此值,则在不活动时间超过 5 分钟后显示屏将关闭。如果按任何按钮或出现任何故障,显示屏将打开。

要修改参数值,请参阅使用显示器修改参数

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.