7ZH02-0421-03

导航按钮和图标

使用显示屏按钮浏览菜单并执行操作。
图例 按钮 图标 描述
1 菜单 显示 1 级菜单(菜单)。
2 Esc 回到上一级。
3 上下文菜单按钮 3 向上滚动显示或移至列表中的上一项。
访问日期和时间设置。如果时钟图标闪烁,则表示需要设置日期/时间参数。

增加数值。

修改所选字符

选择所有通道以便为绝缘警报阈值和警报延迟设置相同的值。

选择所有通道以执行手动试运行。

选择每个通道以设置绝缘警报阈值和警报延迟的值。

选择每个通道以执行手动试运行。

4 上下文菜单按钮 2 向下滚动显示或移动到列表中的下一个项目。
在数值范围内向左移动一位数。如果已经选择了最左侧的数字,则按下按钮会使您回到右侧的数字。

从一个字符移动到当前所选字符右侧的字符,或循环返回左侧的字符。

从一个通道移动到另一个通道,以设置绝缘警报阈值和警报延迟值,并选择通道进行手动试运行。

5 上下文菜单按钮 1

验证所选项目。

确认瞬时警报。

手动运行自动测试。
转到菜单或子菜单,或编辑参数。
确认绝缘警报。

转至绝缘电阻显示屏。

退出自动试运行模式。

转至电容显示屏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.