7ZH02-0421-03

示例应用:用 IMD 定位绝缘警报

可以使用该设备找到配备 IMD 的未接地电力系统的绝缘警报。

IMD 由其监控的未接地电力系统供电。IMD 连接到中性线(或一相)和接地点。设备连接到环形互感器。环形互感器连接到系统的通道。

IMD 监控系统的绝缘。设备定位发生绝缘故障的通道。该设备具有单个继电器输出,用于控制灯或蜂鸣器。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.