7ZH02-0421-03

注意事项

FCC

经测试,本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 A 类数字设备的限值规定。这些限值旨在合理地防止当设备在商业环境中运行时产生有害干扰。本设备会产生、利用并发射无线射频能量。如果不按说明书安装和使用本设备,有可能对无线电通信产生有害干扰。在住宅区内使用本身可能会产生有害干扰,这种情况下,用户需要自费采取避免干扰的措施。

用户注意:任何未经 Schneider Electric 批准的变更或修改可导致用户无权限操作设备。

本数字设备遵从CAN ICES-3 (A) /NMB-3(A)标准。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.