7ZH02-0421-03

自动测试概述

设备在后台执行自动测试,以检测其内部和外部电路中的任何潜在故障。

设备的自动测试功能测试:

  • 产品:指示灯、内部电子设备。

  • 测量链和绝缘警报继电器。

可以通过按摘要屏幕中的 T 上下文菜单按钮启动自动测试。在绝缘故障、瞬时故障、产品错误或系统错误期间禁用自动测试。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.