7ZH02-0421-03

自动试运行

  1. 首次通电或执行出厂复位时,设备显示正在检测环形互感器消息和百分比进度条。
    注: 首次通电或执行出厂复位时,设备会执行自动试运行。
    • 如果检测到环形互感器,则显示试运行屏幕。此屏幕显示试运行状态。下表提供了各种试运行网格显示的信息。

      HMI 显示屏 信息
      已试运行的通道 4
      未试运行的通道 4
      已试运行的通道 4 有绝缘故障
      注: 通道 4 仅作为示例。这些显示适用于所有 12 个通道。
      注: 如果连接的环形互感器不是推荐的环形互感器,则应手动试运行设备。请参阅 手动试运行。请参阅 Vigilohm 目录了解最新的兼容环形互感器列表。

    • 如果未检测到环形互感器,则显示无环形互感器消息。执行下列操作之一:

      • 检查是否已正确连接环形互感器并导航到菜单 > 设置 > 试运行 > 自动。设备执行自动试运行。

      • 连接的环形互感器不是推荐的环形互感器。应手动试运行该设备。请参阅 手动试运行

      注: 请参阅 Vigilohm 目录了解最新的兼容环形互感器列表。

  2. 您可以检查系统的接线。要检查接线,请参阅检查线路连接。。如果您不想检查接线,请忽略此步骤,并继续执行下一步。
  3. 按下 按钮退出试运行模式
    注: 如果未执行手动退出,设备将在一个小时后自动退出试运行模式。
    设备将显示摘要屏幕,时钟图标会闪烁以显示需要设置日期和时间。
    注: 如果连接了新的互感器或更换了互感器,请导航到菜单 > 设置 > 试运行 > 自动。设备执行自动试运行。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.