7ZH02-0421-03

IM400N 配置

您需要执行 IM400N 配置以使设备按预期工作。

在 IM400N 上执行下列网络设置以启用与设备的兼容性:

注: 对 IM400N 执行出厂复位后需要再次执行这些设置。

  1. 选择菜单 > 设置 > 网络
  2. 设置下列网络参数的值并保存:
    参数
    应用 电路或者控制电路
    定位 IFL12
    电压适配器 PHT1000
    注: 有关修改参数的信息,请参阅 IM400N 用户手册。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.