7FR02-0421-03

Vérifiez le câblage.

Vous pouvez vérifier le câblage du réseau après avoir mis le tore en service. Si le résultat de cette vérification est positif, le câblage est correct et l’appareil est prêt à être utilisé.

Vous pouvez effectuer les vérifications suivantes :

  • Vous pouvez induire un défaut fictif sur un canal. Vous pouvez effectuer cette vérification pour tous les canaux de manière séquentielle.

    1. Induire un défaut fictif sur un canal.

      L’appareil affiche l’alarme d’isolement pour le canal détecté, le voyantalarme s’allume, et le voyant pas d’alarme s’éteint.

    2. Spécifiez le défaut fictif sur le canal.

      L’appareil revient à l’état détecté de tore, le voyant alarme s’éteint, et le voyant pas d’alarme s’allume .

  • Vous pouvez induire deux défauts fictifs sur deux canaux.

    1. Induire un défaut fictif sur un canal.

      L’appareil affiche l’alarme d’isolement pour le canal détecté, le voyantalarme s’allume, et le voyant pas d’alarme s’éteint.

    2. Induisez un défaut fictif sur l’autre canal.

      L’appareil affiche l’alarme d’isolement pour les deux canaux détectés, le voyantalarme reste allumé , et le voyant pas d’alarme reste éteint .

      NOTE: Si les deux défauts fictifs sont des défauts zéro impédance, l’appareil affiche l’alarme d’isolement sur un canal.
    3. Spécifiez le défaut fictif sur un canal.

      L’alarme d’isolement de ce canal est spécifié. Comme le défaut fictif existe toujours sur l’autre canal, l’appareil affiche l’alarme d’isolement sur l’autre canal, le voyantalarme reste allumé , et le voyant pas d’alarme reste éteint .

    4. Spécifiez le défaut fictif sur l’autre canal.

      L’appareil revient à l’état détecté de tore, le voyant alarme s’éteint, et le voyant pas d’alarme s’allume .

NOTE: Il est vivement conseillé ne n’induire qu’un défaut fictif zéro impédance.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.