7FR02-0421-03

Exemple d’application : Localisation de l’alarme d’isolement avec un IMD, l’appareil et l’IMD étant connectés à un réseau de communication

Vous pouvez utiliser l’appareil pour localiser l’alarme d’isolement d’un réseau électrique non mis à la terre avec IMD connecté à un réseau de communication.

L’IMD est alimenté par le réseau électrique non mis à la terre qu’il surveille. L’IMD est connecté au neutre (ou à une phase) et à la terre. L’appareil est connecté aux tores. Les tores sont connectés aux canaux du réseau.

L’IMD surveille l’isolement du système. L’appareil localise le canal où le défaut d’isolement s’est produit. L’IMD et l’appareil sont connectés à un superviseur par le biais de la communication Modbus. Cette application permet les actions suivantes depuis le niveau superviseur :

  • Afficheur :

    • État du produit

    • Alarmes d’isolement pour tous les canaux (actives et acquittées)

    • Détails des 240 derniers événements horodatés

    • Valeurs R et C pour créer des tableaux ou des courbes afin de surveiller ces valeurs sur des périodes de durée variable

  • Configurer le produit à distance : tous les réglages sont accessibles à distance

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.