7FR02-0421-03

Installation et câblage du produit

relais

L’appareil offre une option de configuration pour répondre aux normes de sécurité et aux exigences de l’application. Le relais d’alarme d’isolement utilisé comme actionneur assure une fonction de sécurité globale.

Vous pouvez activer cette fonction par le biais d’un réglage de relais : Menu > Réglages > Config E/S > Relais Al. Isol.

La sortie du relais d’alarme d’isolement alerte l’automate en cas de défaut d’isolement dans un groupe de 12 canaux. En utilisant plusieurs appareils dans le même système, vous pouvez identifier le groupe de 12 canaux défectueux.

API

Pour que le système puisse détecter tous les états du produit, l’appareil doit être connecté à un automate ou appareil équivalent. Pour que l’automate programmable puisse reconnaître l’état de tous les produits, la configuration suivante doit être implémentée :

Fonctionnement

Relais d’alarme d’isolement

Fonctionnement normal Aucun défaut d’isolement Fermé
Alarme d’isolement Ouvert
Produit inopérant Fermé

La sortie d’alarme Modbus alerte l’automate en cas de défaut d’isolement dans n’importe quel canal.

L’automate doit vérifier toutes les secondes que le registre Status Counter (1105) enregistre une nouvelle valeur. Les nouvelles valeurs du registre Status Counter (1105) indiquent que la communication est active et que le système fonctionne comme prévu. Si la valeur n’est pas modifiée, l’automate doit signaler un défaut d’isolement. Les bits respectifs des registres Modbus Localization (1103) et Compliment (1104) doivent se compléter. Si tel n’est pas le cas, l’automate doit signaler un défaut d’isolement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.