7FR02-0421-03

Surveillance de la capacitance de fuite (C)

Les réseaux électriques non mis à la terre sont affectés par la capacitance de fuite.

Un réseau électrique non mis à la terre doit satisfaire aux conditions suivantes pour assurer la protection contre les contacts indirects dans un réseau électrique CA :

RA x Id ≤ 50 V

  • RA est la valeur de résistance de la mise à la terre de l’équipement, en ohms.

  • ID est le courant de défaut à la terre, en ampères.

  • 50 V est la tension maximale acceptable pour les contacts indirects.

Pour un réseau électrique triphasé non mis à la terre, le courant de défaut de contact indirect ID est :

ID = 2π × F × C × V

  • F est la fréquence du réseau électrique.

  • C est la capacitance de fuite à la terre.

  • V est la tension simple.

Si l’on combine ces équations, un réseau électrique non mis à la terre doit satisfaire à la condition suivante :

2π × F × C × V × RA ≤ 50 V

Il est important que les terres d’équipement présentent une faible résistance et que la capacitance de fuite du réseau électrique non mis à la terre soit surveillée et maintenue à une valeur basse.

Pour plus d’informations, voir Cahier technique nº 178.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.