7FR02-0421-03

Application (App)

L’appareil est conçu et testé pour être compatible avec différentes applications susceptibles d’être surveillées. L’appareil est compatible avec les applications suivantes :

  • Circuits de puissance : secteur industriel ou applications marines comportant des charges d’alimentation et de l’électronique de puissance tels que des entraînements à vitesse variable, inverseurs ou redresseurs.

  • Circuits de commande : circuits de commande auxiliaires utilisés pour les réseaux électriques. Ces circuits comportent des charges sensibles telles que des automates programmables, des E/S ou des capteurs.

Pour optimiser le rendement de l’appareil selon l’application, vous pouvez définir le paramètre d’application en fonction du type d’application dans laquelle l’appareil est installé :

Valeur de paramètre Application
C. puiss. (par défaut) Circuits de puissance
Circ. Ctrl. Circuits de commande

NOTE: Assurez-vous que la valeur du paramètre sélectionné est identique à la valeur du paramètre réseau de l’IMD. Par exemple, si vous sélectionnez C. Puiss sur l’appareil, assurez-vous que la valeur App de l’IMD est également réglée sur C. Puiss. Si les valeurs ne sont pas les mêmes, l’appareil risque de mal fonctionner.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.