7FR02-0421-03

Exigences de conformité aux normes de sécurité

Introduction

L’appareil est certifié SIL 2 et SIL 1 selon les normes CEI 61508: 2010 (sécurité fonctionnelle) et CEI 61557-15: 2014 (basé sur la norme CEI 61508, spécifique aux systèmes informatiques utilisant des dispositifs IMD et IFL).

Classification de la fonction de sécurité :

Fonction SIL

RLW (Remote Location Warning)

Utilisé avec une sortie de relais

SIL 1

RLW (Remote Location Warning)

Utilisé avec une sortie de relais et une sortie Modbus

SIL 2

Les modèles et références commerciales suivants sont certifiés :

Modèle Référence commerciale
IFL12MCN IMDIFL12MCN

Champ d’application

Le certificat relatif à l’appareil et aux accessoires (adaptateurs de tension) est valable si l’installation et le câblage du système est conforme à la description fournie.

Configuration du produit

Pour se conformer aux exigences des normes de sécurité de fonctionnement, l’appareil doit être configuré en utilisant les paramètres suivants, accessibles en sélectionnant Menu > Réglages > Config. E/S :

Paramètre Description Valeur
Relais al. isol. Relais d’alarme d’isolement FS
Acq. relais al. Permet l’enclenchement des relais lors de l’acquittement de l’alarme. OFF
Test av. relais Bascule les relais pendant l’autotest manuel. OFF

Pour des informations détaillées sur ces paramètres, voir Configuration des E/S.

Définissez la valeur de registre suivante avec l’interface Modbus :

Réglages

Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
déc hex déc hex
1102 44E 1103 44F R Uint16 Statut de l’alarme produit
  • Bit 1...12 - État du canal pour le canal 1 à 12 respectivement

    Cet octet est fixé pour le canal correspondant de tous les états suivants :

    • Alarme active

    • Alarme acquittée

    • Tore déconnecté

    • Première mesure

    • Erreur canal

  • Bit 13 – Erreur système

    Cet octet est fixé pour les états suivants :

    • Signal de tension indisponible

    • Tore déconnecté

    • Tore manquant

  • Bit 14 – Erreur produit

    Cet octet est fixé pour les états de défaut produit.

1103 44F 1104 450 R Uint16 Compléter pour le statut de l’alarme produit
1104…1105 450…451 1105…1106 451…452 R Uint32 0...0XFFFFFFFF Compteur statut

Pour des informations détaillées sur ces registres, voir Tableau des registres Modbus.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.