7FR02-0421-03

Format des tableaux de registres Modbus

Les tableaux de registres contiennent les colonnes suivantes.
Adresse
Adresse Modbus sous formes décimale (déc) et hexadécimale (hex).
Registre
Registre Modbus sous formes décimale (déc) et hexadécimale (hex).
LE
Registre en lecture seule (L) ou en lecture/écriture (LE).
Unité
Unité dans laquelle l’information est exprimée.
Type
Type de données de codage.
NOTE: Pour le type de données Float32, l'ordre des octets suit le format Big-Endian.
Plage
Valeurs autorisées pour cette variable, généralement un sous-ensemble des valeurs autorisées pour le format.
Description
Fournit des informations sur le registre et sur les valeurs appliquées.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.