7FR02-0421-03

Écrans d’état

Récapitulatif

L’écran par défaut présente l’écran récapitulatif. Cet écran affiche les canaux non mis en service, les canaux mis en service et l’état d’isolement des canaux mis en service.

Exemple avec la totalité des 12 canaux mis en service :

Exemple avec 12 canaux mis en service et 3 canaux (canaux numéro 2, 6 et 10) affichant une alarme d’isolement :

Exemple avec 12 canaux mis en service et 3 canaux (canaux numéro 2, 6 et 10) affichant une alarme d’isolement acquittée :

Mesure de la résistance d’isolement (R)

L’appareil affiche la mesure de la résistance d’isolement individuellement pour chaque canal. Exemple de mesure du canal 4 :

Mesure de l’impédance (Z)

L’appareil affiche la mesure de l’impédance individuellement pour chaque canal. Exemple de mesure du canal 4 :

Alarme d’isolement détectée : défaut d’isolement

L’appareil affiche l’écran de défaut d’isolement lorsque la valeur d’isolement tombe en dessous du seuil d’alarme d’isolement. Exemple d’alarme d’isolement sur le canal 4 :

Il y a deux scénarios possibles :

  • Acquitter l’alarme d’isolement en appuyant sur le bouton .

  • Si vous n’acquittez pas l’alarme d’isolement et que l’isolement du réseau renvoie une valeur supérieure au seuil d’alarme d’isolement, l’écran affiche le défaut transitoire.

Alarme d’isolement acquittée

Cet écran s’affiche lorsque vous avez acquitté l’alarme d’isolement. Exemple d’alarme d’isolement acquittée sur le canal 4 :

Défaut transitoire

Cet écran s’affiche lorsqu’un défaut transitoire s’est produit. Exemple d’alarme de transitoire sur le canal 4 :

Acquitter l’alarme de transitoire en appuyant sur le bouton .

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.