7FR02-0421-03

Enregistrements d’événements d’alarme

Chaque événement est stocké dans deux enregistrements :

  • Un enregistrement « primaire », créé lorsque l’alarme d’isolement se déclenche. Il contient la valeur d’isolement.

  • Un enregistrement « secondaire », créé pour les types d’événements suivants :

    • Alarme d’isolement acquittée

    • Alarme d’isolement transitoire

    • Panne d’alimentation ou cycle éteindre/rallumer

    • Tore déconnecté

    • Signal de localisation indisponible

    • Erreur produit ou canal

    • Lancement automatique de la mise en service

Description d’un enregistrement du journal des événements

Registre Unité Type Plage Description
Mot 1 – Uint16 1…65535 Numéro d’enregistrement d’événement

Mot 2

Mot 3

Mot 4

Mot 5

– Uint64 – Horodatage de l’événement (même code que l’horodatage produit)

Mot 6

Mot 7

– Uint32

  • 0….1

  • 0x40, 0x20

  • 10000…10023, 1110…1134

Identifiant d’enregistrement :

  • Mot 6, octet de poids fort : information pour enregistrement primaire/secondaire. Ce champ prend la valeur 1 pour l’enregistrement primaire et la valeur 0 pour l’enregistrement secondaire.

  • Mot 6, octet de poids faible : type de données stockées dans le champ de valeur.

  • Mot 7 : adresse de registre Modbus dont provient les données du champ Valeur.

Mot 8

Mot 9

Mot 10

Mot 11

– Uint64 –

En fonction du type d’enregistrement (primaire ou secondaire) :

  • Enregistrement primaire (lorsque l’événement se produit) : Valeur de résistance d’isolement (en ohms) lorsque l’événement s’est produit (encodé en Float32 dans les deux derniers registres).

  • Enregistrement secondaire (pour liste d’événements antérieure) (encodé en Uint32 dans les deux derniers registres)

Mot 12 – Uint16 1…65534

Identifiant d’enregistrement primaire/secondaire pour l’événement :

  • Dans le cas d’un enregistrement primaire pour un événement, cet identifiant est un entier impair ; la numérotation commence à 1 et le numéro est incrémenté de 2 à chaque nouvel événement.

  • Dans le cas d’un enregistrement secondaire pour un événement, cet identifiant est égal à l’identifiant d’enregistrement primaire plus 1.

Exemple d’un événement

Les deux enregistrements suivants concernent, à titre d’exemple, une alarme d’isolement qui s’est déclenchée le 01/10/2010 à 12:00 et qui a été acquittée à 12:29.

Numéro de registre : 1

Adresse Registre Unité Type Valeur Description
déc hex déc hex
20002 4E22 20003 4E23 – Uint16 1 Numéro de registre
20003 4E23 20004 4E24 – Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 0

  • 0

Date à laquelle l’alarme d’isolement s’est produite (01/10/2010 à 12:00)
20007 4E27 20008 4E28 – Uint32

  • 1

  • 0x40

  • 10000

Identifiant d’enregistrement :

  • Enregistrement primaire plus enregistrement secondaire

  • Valeur Float32 (résistance d’isolement)

  • Valeur du registre 10000 (registre de surveillance de résistance d’isolement)

20009 4E29 20010 4E2A Ohm Uint64 10000 Valeur de résistance d’isolement au moment de l’alarme d’isolement
20013 4E2D 20014 4E2E – Uint16 1 Identifiant d’enregistrement secondaire pour l’événement

Numéro de registre : 2

Adresse Registre Unité Type Valeur Description
déc hex déc hex
20014 4E2E 20015 4E2F – Uint16 2 Numéro de registre
20015 4E2F 20016 4E30 – Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 29

  • 0

Date à laquelle l’alarme d’isolement est acquittée (01/10/2010 à 12:29)
20019 4E33 20020 4E34 – Uint32

  • 1

  • 0x20

  • 1112

Identifiant d’enregistrement :

  • Enregistrement secondaire

  • Valeur Uint32 (alarme acquittée)

  • Valeur de registre 1112 (état du canal).

20021 4E35 20022 4E36 – Uint64 8 Valeur du registre d’alarme d’isolement au moment de l’acquittement de l’alarme d’isolement
20025 4E39 20026 4E3A – Uint16 2 Identifiant d’enregistrement secondaire pour l’événement
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.