7FR02-0421-03

Configuration de la liaison IM400N

Vous devez effectuer la configuration IM400N pour que l’appareil puisse fonctionner comme prévu.

Pour permettre la compatibilité avec l’IM400N, effectuez les réglages réseau suivants :

NOTE: Vous devrez répéter la procédure après toute réinitialisation d’usine du IM400N.

  1. Sélectionnez Menu > Réglages > Réseau.
  2. Réglez la valeur pour les paramètres réseau suivants et enregistrez :
    Paramètre Valeur
    Appli. C. Puiss. ou Circ. Ctrl.
    Loc. IFL12
    Adapt. V. Sans ou PHT1000
    NOTE: Reportez-vous au manuel d’utilisation IM400N pour plus d’informations sur la modification des paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.