7DE02-0421-03

Isolationsalarmrelais (Isol. alarm rel.)

Sie können den Isolationsalarm-Relaismodus je nach Isolationsstatus einstellen.

Die zulässigen Werte für diesen Parameter lauten Ausfallsicher und Standard. Der Standardwert lautet Ausfallsicher.

Wenn das Isolationsalarmrelais im ausfallsicheren Modus (Ausfallsicher) konfiguriert ist:

  • Das Isolationsalarmrelais wird in den folgenden Fällen aktiviert (stromführend geschaltet):

    • Es wird kein Isolationsfehler erkannt.

    • Es wird ein transienter Fehler erkannt.

    • Es wird ein Isolationsfehler erkannt und quittiert (wenn die Option Menü > Einstellungen > E/A-Konfig > Fehler rel. best. auf EIN eingestellt ist).

  • Das Isolationsalarmrelais wird in den folgenden Fällen deaktiviert (stromlos geschaltet):

    • Es wird ein Isolationsfehler erkannt.

    • Bei der ersten Messung nach Aus- und Wiedereinschaltung und bei einer Ringkernwandler-Trennung.

    • Das Produkt funktioniert nicht (beim Autotest erkannt).

    • Die Hilfsspannungsversorgung wird unterbrochen.

    • Wenn Sie einen Autotest mit Relais auslösen, schaltet sich das Relais 3 Sekunden lang ein und aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Test mit Relais (Test m. Relais) und Autotest-Überblick.

    • Es wird ein Isolationsfehler erkannt und quittiert (wenn die Option Menü > Einstellungen > E/A-Konfig > Fehler Al. bestätigung auf AUS eingestellt ist).

    • Wenn das Spannungssignal nicht verfügbar ist.

    • Kanalausfall

Wenn das Isolationsalarmrelais im Standardmodus (Standard) konfiguriert ist:

  • Das Isolationsalarmrelais wird in den folgenden Fällen aktiviert (stromführend geschaltet):

    • Es wird ein Isolationsfehler erkannt.

    • Das Produkt funktioniert nicht (beim Autotest erkannt).

    • Wenn Sie einen Autotest mit Relais auslösen, schaltet sich das Relais 3 Sekunden lang ein und aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Test mit Relais (Test m. Relais) und Autotest-Überblick.

    • Es wird ein Isolationsfehler erkannt und quittiert (wenn die Option Menü > Einstellungen > E/A-Konfig > Fehler rel.. bestätigung auf AUS eingestellt ist).

    • Ringkernwandler-Trennung

    • Wenn das Spannungssignal nicht verfügbar ist.

    • Kanalausfall

  • Das Isolationsalarmrelais wird in den folgenden Fällen deaktiviert (stromlos geschaltet):

    • Es wird kein Isolationsfehler erkannt.

    • Bei der ersten Messung nach Aus- und Wiedereinschaltung.

    • Wenn Sie einen Autotest mit Relais auslösen, schaltet sich das Relais 3 Sekunden lang ein und aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Test mit Relais (Test m. Relais) und Autotest-Überblick.

    • Es wird ein Isolationsfehler erkannt und quittiert (wenn die Option Menü > Einstellungen > E/A-Konfig > Fehler rel. best. auf EIN eingestellt ist).

    • Die Hilfsspannungsversorgung wird unterbrochen.

    • Es wird ein transienter Fehler erkannt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.