7DE02-0421-03

Datum/Uhrzeit

Datum/Uhrzeit müssen eingestellt werden:

  • Beim ersten Einschalten.

  • Wenn eine Rücksetzung auf die Werkeinstellungen durchgeführt wird.

  • Wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird.

  • Wenn von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt umgeschaltet wird.

Wenn die Hilfsspannungsversorgung unterbrochen wird, speichert das Gerät das Datum und die Uhrzeit von unmittelbar vor der Unterbrechung. Das Gerät verwendet die Datums-/Uhrzeitparameter, um die aufgezeichneten Stromnetz-Isolationsfehler mit einem Zeitstempel zu versehen. Das Datum wird im Format „TT/MM/JJJJ“ angezeigt. Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format „hh/mm“ angezeigt.

Nach der Inbetriebnahme blinkt das Uhrsymbol auf dem Bildschirm Überblick, um anzuzeigen, dass die Uhr eingestellt werden muss. Das Verfahren zum Einstellen von Datum und Uhrzeit finden Sie unter Parameteränderung über das Display.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.